Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release01 Febrero 2021Digital IndustriesMadrid
Siemens conecta a la nube su MiniPLC LOGO! 8.3 para que sus usuarios accedan a la digitalización
![](https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:9abcbee8-585c-4185-a52a-bdad2cd0ab83/8697-00-Logo-Cloud-Still-200909-1-HighRes-1-original_original.jpg)
El módulo de
automatización estrella de Siemens, el MiniPLC LOGO! 8.3, da un paso de gigante
para adaptarse a la digitalización incorporando una conexión a la nube que
puede ser activada y configurada directamente por los usuarios. Además, gracias
a la herramienta Web-Editor V2.0 se pueden crear páginas web y paneles de control
personalizados desde el cloud para manejarlos posteriormente desde cualquier
otro dispositivo: móvil, Tablet o el PC.
Este módulo de
automatización ha actualizado las funciones del software de configuración Soft
Comfort, lo que permite visualizar y controlar de forma totalmente
individualizada y centralizada cualquier solución de conmutación y
automatización en áreas como la domótica o la construcción de armarios
eléctricos, máquinas y cualquier tipo de aparato. Con motivo del lanzamiento, se han creado cuatro kits de ofertas de LOGO! 8.3.
El pequeño
controlador, líder en su segmento, ha mejorado constantemente su rendimiento
desde que en 1996 Siemens lo introdujera de manera exitosa en el mercado. La
capacidad de memoria de 30 bloques de la primera generación se ha multiplicado
hasta alcanzar los 400 bloques en la actual.
Al mismo
tiempo, la comunicación Ethernet alcanza las 16 conexiones y se ha convertido
en un estándar en la actualidad, lo que convierte al pequeño controlador en un
referente en el mercado, ocupando un segmento estratégico entre los
conmutadores convencionales y los potentes sistemas de automatización, que
Siemens también cubre con la completa familia SIMATIC.
Otra de las
ventajas del LOGO! 8.3 son sus posibilidades de conexión. Además de la ya
comentada comunicación Ethernet, LOGO! 8.3. cuenta con conexión a Modbus TCP/IP
y a Konnex (KNX). La nueva funcionalidad “conectividad a la nube” permite su
uso en instalaciones ya existentes como pasarela a la nube permitiendo el procesamiento de grandes volúmenes de datos, sin
dependencia de la capacidad de la tarjeta SD, pues podrá almacenar estos de
forma permanente en la nube. Así, los datos de pequeños
proyectos de automatización están siempre disponibles para su posterior
procesamiento y análisis, abriendo un gran abanico de posibilidades a cualquier
ingeniero de automatización, que puede evaluar instantáneamente variables como el
consumo energético de su planta y tomar medidas inmediatas para ahorrar costes.
La conexión
cifrada entre la nube y LOGO! 8.3 mediante el protocolo TLS facilita la
transferencia de datos segura en ambos sentidos, es decir tanto en escritura
como en lectura. La conectividad de la nube establece un cambio paradigmático
en los nuevos módulos lógicos. Si hasta ahora era necesario parar el módulo
para manipular los datos o acceder a su registro, la nube permite acceder a
todos los datos también durante el funcionamiento gracias al acceso en tiempo
real.
LOGO! 8.3 se
monta fácilmente, con un cableado mínimo y una programación cómoda. Ahorra
espacio en el armario eléctrico y adopta funciones de temporizador, relé de
tiempo, contador o relé auxiliar. Asimismo, permite realizar de forma sencilla
funciones avanzadas como la regulación PI (controlador proporcional/integral) y
el registro de datos. En su primera fase, LOGO! 8.3 permite la conexión a la
nube de Amazon Web Services (AWS) y en el futuro se prevén otras conexiones,
por ejemplo, con MindSphere, que es el sistema operativo IoT abierto basado en
nube de Siemens, y la nube de Alibaba.
Descarga la nota de prensa
Síguenos en Twitter
Siemens Digital Industries (DI) es un líder innovador en automatización y digitalización. En estrecha colaboración con socios y clientes, DI impulsa la transformación digital en las industrias de procesos y discretas. Con su portfolio de Digital Enterprise, DI ofrece a las empresas de todos los tamaños un conjunto completo de productos, soluciones y servicios para integrar y digitalizar toda la cadena de valor. Optimizado para las necesidades específicas de cada industria, el portfolio único de DI apoya a los clientes para lograr una mayor productividad y flexibilidad. DI añade constantemente innovaciones a su portfolio para integrar las tecnologías de vanguardia del futuro. Siemens Digital Industries tiene su sede central en Nuremberg, Alemania, y cuenta con unos 75.000 empleados en todo el mundo.
Contacto
Miguel Ángel Gavira
Responsable de comunicación de DI
Siemens España
+34 91 514 4422