Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release15 Noviembre 2023Siemens AGMunich
Siemens ayuda a actualizar en tiempo récord la tecnología de la planta de BASF en Guadalajara
Siemens ha ayudado a BASF a actualizar en tiempo récord la tecnología de su
planta de Marchamalo (Guadalajara). El proyecto incluye la actualización del
sistema de control distribuido con SIMATIC Batch para la mejor gestión del
proceso de las instalaciones. El objetivo es poder supervisar, controlar y
operar la producción de la gama fabricada en la Planta de Pinturas II.
En estas instalaciones se incluyen tecnologías relacionadas con la
industria de la automoción. “Aquí se fabrican lacas incoloras, imprimaciones,
pastas base pigmentadas y también productos intermedios como pueden ser los
catalizadores o incluso disolventes”, comenta Juan Antonio Izquierdo, Pinturas
II Segment Manager de BASF en Guadalajara.
Estas instalaciones están totalmente automatizadas y se han dotado de los
mejores medios técnicos: desde el control avanzado de proceso y su
monitorización, hasta el envasado y paletizado totalmente automatizados. Hace
dos años, se marcaron el objetivo de migrar su sistema de control de proceso,
el verdadero ‘cerebro’ de la planta de Pinturas II de Guadalajara. “El gran
objetivo era eliminar los riesgos asociados y aprovechar las ventajas de la
nueva versión de SIMATIC PCS 7”, señala Álvaro Aguado, Discipline &
Construction Engineering Team de BASF en Guadalajara.
BASF comprendió la importancia y la urgencia de migrar el sistema y
aprovechó la parada de tres semanas de mantenimiento de la planta en agosto de
2022 para realizar el cambio. Si no se hubiera podido actualizar el sistema en
esa fecha, se tendría que haber pospuesto para la siguiente parada planificada.
Sergio Hernández, Project Manager de Siemens Process Automation, recalca
que “el proyecto se ejecutó en tiempo récord. Las Pruebas de Aceptación en
Planta llevaron solo tres días, gracias al estupendo trabajo del Project Team
en España, al apoyo del Centro Internacional de Actualización de Sistemas y a
la total colaboración con BASF”.
Tras la actualización, el sistema de control está ahora preparado para el
futuro y cuenta con el máximo nivel de seguridad. Además, es compatible con las
últimas tecnologías de hardware para ayudar a BASF en su camino hacia la
transformación digital. Para ello, se ha virtualizado la infraestructura de
control de proceso mediante la solución de Siemens Virtualization as a Service
(denominada SIVaaS). Ello ha permitido unos ahorros de costes energéticos en la
infraestructura OT de más del 75%, con un 80% menos de espacio requerido.
La historia de éxito de la relación entre Siemens y BASF continua. Ya
existen otros proyectos de modernización similares al de Guadalajara que se
están implementando en otras plantas, como es el caso del centro de producción
de BASF en la Zona Franca de Barcelona.
Puedes consultar la referencia en este link: https://www.siemens.com/es/es/productos/automatizacion/referencias/basf.html
Para conocer si tu versión de PCS 7 está actualizada, chequéalo Aquí
Siemens AG (Berlin and Munich) is a global technology powerhouse that has stood for engineering excellence, innovation, quality, reliability and internationality for more than 170 years. The company is active around the globe, focusing on the areas of electrification, automation and digitalization. One of the largest producers of energy-efficient, resource-saving technologies, Siemens is a leading supplier of efficient power generation and power transmission solutions and a pioneer in infrastructure solutions as well as automation, drive and software solutions for industry. With its publicly listed subsidiary Siemens Healthineers AG, the company is also a leading provider of medical imaging equipment – such as computed tomography and magnetic resonance imaging systems – and a leader in laboratory diagnostics as well as clinical IT. In fiscal 2018, which ended on September 30, 2018, Siemens generated revenue of €83.0 billion and net income of €6.1 billion. At the end of September 2018, the company had around 379,000 employees worldwide. Further information is available on the Internet at
www.siemens.com.
Contacto
Raúl Ramos
Siemens España Ronda de Europa, 5 28760 Tres Cantos Madrid
+34 5 14 82 21 raul.ramos@siemens.com