Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens amplía su cartera de protección de circuitos basada en semiconductores y presenta un arrancador suave de economía circular

Izquierda: versión monofásica del SENTRON ECPD con RCM, Derecha: modelo de la futura versión trifásica del SENTRON ECPDcaption

 SIRIUS 3RW5 -Z R11 arrancador suave reacondicionado

Siemens Smart Infrastructure ha anunciado importantes avances en su cartera de dispositivos de control y protección industrial. La compañía está ampliando las funcionalidades de su Dispositivo Electrónico de Protección de Circuitos SENTRON (ECPD) basado en semiconductores e introduce el arrancador suave reacondicionado SIRIUS 3RW5 -Z R11, su primer producto diseñado conforme a los principios de la economía circular. Estos desarrollos ayudarán a los clientes de entornos industriales a mejorar la seguridad eléctrica, aumentar la disponibilidad de los sistemas y reducir su impacto medioambiental.
Como el primero de su clase a nivel mundial, el SENTRON ECPD de Siemens se introdujo en el mercado en 2024. Proporciona una conmutación electrónica segura hasta 1.000 veces más rápida, minimizando la energía de los cortocircuitos y protegiendo los sistemas. Ofrece más de 10 funcionalidades configurables en un único dispositivo, reduciendo el espacio en el cuadro de distribución en un 80 % y permitiendo una parametrización flexible basada en software.
En un futuro próximo, la versión monofásica del ultrarrápido SENTRON ECPD estará disponible como producto independiente con una función integrada de monitorización de corriente residual (RCM). La RCM permite la supervisión continua de las corrientes residuales, posibilitando la detección temprana de fallos en los circuitos eléctricos sin interrumpir la operación. Esto garantiza la disponibilidad del sistema 24/7 y protege equipos de alto valor. Esta funcionalidad es especialmente adecuada para sistemas con elevados requisitos de seguridad y/o alta disponibilidad, como centros de datos, ferias y exposiciones, alumbrado o diversas aplicaciones industriales. Además, la función RCM puede sustituir inspecciones complejas y recurrentes, simplificando los procedimientos de mantenimiento.
Para dar respuesta a sistemas de alta tensión (400 V / 32 A / 50 Hz), Siemens también tiene previsto introducir una versión trifásica del SENTRON ECPD. Con las mismas funcionalidades, su ámbito de aplicación abarcará infraestructuras y aplicaciones industriales como cintas transportadoras, ascensores, bombas de calor, sistemas de aire acondicionado, distribución eléctrica segura y estable en eventos, o sistemas SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida).
“Siemens está aprovechando la avanzada tecnología de semiconductores para redefinir los estándares del sector en la protección de circuitos”, afirmó Andreas Matthé, CEO de Electrical Products en Siemens Smart Infrastructure. “Nuestro SENTRON ECPD es prueba de este liderazgo, al ofrecer una velocidad y precisión sin precedentes, junto con un diseño compacto que garantiza la máxima disponibilidad operativa y protección para las infraestructuras de nuestros clientes”.
Primer arrancador suave circular, impulsando la sostenibilidad en la industria
En un paso significativo hacia la sostenibilidad, Siemens lanzará el arrancador suave circular y de baja huella de carbono SIRIUS 3RW5 -Z R11 reacondicionado en la feria Light + Building 2026. Este producto innovador se crea mediante un proceso controlado de reacondicionamiento de arrancadores suaves usados, logrando una reducción de las emisiones de CO₂ de hasta un 50 %, en comparación con un dispositivo nuevo, gracias a un menor consumo de recursos. El proceso está documentado de forma transparente mediante Declaraciones Ambientales de Producto (EPD).     
Durante el reacondicionamiento, los dispositivos usados se someten a pruebas exhaustivas. Los componentes críticos se sustituyen y todas las funciones se verifican para cumplir con los estándares de calidad de un producto nuevo. El resultado es un arrancador suave técnicamente equivalente a uno nuevo, totalmente compatible en instalación, parametrización y funcionalidad, lo que permite una integración sin inconvenientes. Los dispositivos cuentan con certificación CE, y las certificaciones CCC, UL/CSA y ATEX están en proceso.
“La nueva propuesta subraya el compromiso de Siemens con la innovación, la sostenibilidad y la eficiencia de los recursos en las aplicaciones industriales. Con nuestro arrancador suave reacondicionado SIRIUS 3RW5 -Z R11, los clientes obtienen un producto reacondicionado que funciona tan bien como uno nuevo, ofreciendo una opción fiable y respetuosa con el medio ambiente”, añadió Andreas Matthé                        
Los arrancadores suaves reacondicionados SIRIUS 3RW5 -Z R11 son circulares por diseño. Su modularidad permite un desmontaje y reparación sencillos, con componentes identificables para un reacondicionamiento eficiente. Como dispositivo inteligente, proporciona datos de uso y estado de su primer ciclo de vida, lo que permite una remanufactura dirigida para un segundo ciclo. El ID Link, un código QR exclusivo, garantiza la trazabilidad tanto de los productos de primer como de segundo uso.
Este ID Link, junto con una arquitectura de datos actualmente en desarrollo basada en Asset Administration Shell (AAS) y Tecnología de Registro Distribuido (DLT:IOTA), allana el camino hacia un Pasaporte Digital del Producto (DPP) conforme al Reglamento de Ecodiseño de la UE para Productos Sostenibles (ESPR), asegurando transparencia e información del ciclo de vida verificable mediante auditorías.  

For this press release

Links

Box Headline

Sobre Siemens:

Siemens Smart Infrastructure (SI) está liderando el mercado de infraestructuras inteligentes y adaptativas para el presente y el futuro. Aborda los desafíos urgentes de la urbanización y el cambio climático conectando sistemas energéticos, edificios e industrias. SI ofrece a sus clientes un portafolio completo de extremo a extremo desde una única fuente: productos, sistemas, soluciones y servicios que cubren todo el recorrido, desde la generación de energía hasta su consumo. Con un ecosistema cada vez más digitalizado, SI ayuda a que sus clientes prosperen y a que las comunidades avancen, contribuyendo al mismo tiempo a la protección del planeta. Para respaldar este camino, promovemos una ciberseguridad holística que garantice operaciones seguras y fiables. Siemens Smart Infrastructure tiene su sede global en Zug, Suiza. Al 30 de septiembre de 2025, la unidad contaba con aproximadamente 79.400 empleados en todo el mundo.


Siemens AG (Berlín y Múnich)
es una empresa líder en tecnología centrada en la industria, la infraestructura, la movilidad y la atención médica. El propósito de la empresa es crear tecnología para transformar el día a día, para todos. Al combinar el mundo real y el digital, Siemens permite a los clientes acelerar sus transformaciones digitales y de sostenibilidad, haciendo que las fábricas sean más eficientes, las ciudades más habitables y el transporte +más sostenible. Siemens también posee una participación mayoritaria en la empresa que cotiza en bolsa Siemens Healthineers, un proveedor líder mundial de tecnología médica pionero en avances en el cuidado de la salud.

En el ejercicio 2025, que finalizó el 30 de septiembre de 2025, el Grupo Siemens generó unos ingresos de 78.900 millones de euros y un beneficio neto de 10.400 millones de euros. A 30 de septiembre de 2025, la empresa empleaba a unas 318.000 personas en todo el mundo gracias a operaciones continuas. Para más información: www.siemens.com

Leer más

Contacto

Raúl Ramos

Siemens España
Ronda de Europa,5
28860, Tres Cantos
Madrid 

+34 945 148 221