Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

La tecnología digital de Siemens reduce un 15% el consumo de agua del Canal de Aragón y Cataluña

XXX
Roberto Quintilla, director de Explotación del Canal de Aragón y Cataluña, recalca que “necesitaban una actualización del sistema de control del Canal y la tecnología de digitalización de Siemens ha sido la herramienta ideal en la que nos hemos apoyado”. 
Hasta el momento, los sistemas de distribución en zonas de regadío en España no estaban automatizados, ni tenían transparencia de datos. El Canal de Aragón y Cataluña ha sido pionero en implementar un estándar con la plataforma TIA Portal de Siemens. Al mismo tiempo, se han instalado dos centros de control interoperables en Monzón y Binéfar con el objetivo de dar cobertura a las cinco zonas de gestión en las que está distribuido el Canal.
“Los operadores de campo del Canal cuentan con treinta dispositivos móviles tipo Tablet con los que pueden acceder a la aplicación de Siemens desde cualquier sitio y en cualquier situación para facilitar la toma de decisiones en tiempo real”, señala César Fernández, Business development W&WW en Siemens. Al mismo tiempo, desde el SCADA del centro de control, basado en WinCC V8, se pueden geolocalizar las tomas y notificar cualquier incidencia a través de mensajes.
No hay que olvidar que el Canal de Aragón y Cataluña cuenta con 350 tomas distribuidas a lo largo de toda su red y era necesario monitorizarlas y gestionarlas en un único centro de control. La solución a ese reto fue instalar el sistema Telecontrol Server Basic de Siemens, que permite conectar todas esas tomas a través de redes móviles como el 4G o el 5G, a una sola instalación central, donde se recolecta toda esa información.
“Con el uso de este sistema de Telecontrol se optimizan las redes móviles y se envía solamente información relevante para el proceso, como puede ser el caudal o el nivel del agua. Al mismo tiempo, se logra una completa trazabilidad de los datos en un escenario de perdida de comunicación con las tomas”, especifica Lydia González Perdiguero, Product Manager de Telecontrol en Siemens.
Para la transmisión segura de datos entre los técnicos de servicio, la central y los sistemas instalados se emplea Sinema Remote Connect y hardware de seguridad de Siemens, como pueden ser los routers Scalance M o Scalance MUM. Así se cumple parte de la normativa de ciberseguridad industrial para infraestructuras críticas que recoge la NIS2.
Todas estas tecnologías están integradas a través del partner DControl y se estima que pueden ahorrar hasta un 75% de ingeniería gracia a la estandarización de los procesos mediante el uso de librerías. “Con la información que recogemos, entrenamos un modelo de inteligencia artificial que es capaz de gestionar la demanda de agua solicitada de un modo más eficiente. También se reducen los tiempos de trabajo y los errores, ya que se sustituye la toma manual de datos en campo por un proceso automatizado”, describe César Andrés, Adjunto al Director de Explotación del Canal de Aragón y Cataluña.
El siguiente reto para esta infraestructura es analizar formas de colaboración con Siemens para integrar los mundos IT y OT en la digitalización del ciclo del agua. Para ello, se conectará el SCADA con el portal de pedidos de agua de los usuarios con el objetivo de reducir costes y mejorar la eficiencia global del sistema.
Para José Luis Pérez, presidente del Canal de Aragón y Cataluña, el objetivo prioritario de la apuesta por las tecnologías de Siemens es, en definitiva, “la mejora de la gestión, con una apuesta clara por la digitalización de todas nuestras infraestructuras”. 
El Canal de Aragón y Cataluña lleva más de 120 años abasteciendo de agua a 49 poblaciones y a 129 comunidades de regantes. Para ello, además del consumo urbano, cuenta con caudal de 50 metros cúbicos por segundo que da servicio a lo largo de una infraestructura de más de 300 kilómetros a una superficie de regadío de más de 100.000 hectáreas.

Descarga la nota de prensa

Más info

Press Folders

Síguenos en twitter

Siemens Digital Industries (DI) empodera a las empresas de todos los tamaños dentro de las industrias de procesos y fabricación discreta para acelerar su transformación digital y de sostenibilidad en toda la cadena de valor. La cartera de software y automatización de vanguardia de Siemens revoluciona el diseño, la realización y la optimización de productos y producción. Y con Siemens Xcelerator, la plataforma de negocios digitales abierta, este proceso se hace aún más fácil, rápido y escalable. Junto con nuestros socios y ecosistema, Siemens Digital Industries permite a los clientes convertirse en una empresa digital sostenible. Siemens Digital Industries cuenta con una plantilla de alrededor de 70.000 personas en todo el mundo.
Leer más

Contacto

Raúl Ramos, jefe de prensa

Miguel Ángel Gavira, BP DI

Siemens España

Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos
Madrid

+34 91 514 4422, +34 91 514 8221