La tecnología
blue GIS de Siemens permite a sus clientes incorporar un tipo de celdas con las
que se anticipan a la a la fecha límite establecida por la normativa de la
Unión Europea
2024/573 sobre la
regulación de gases fluorados. Adicionalmente, estas celdas cuentan con un
sistema de automatización específico que incluye RTU SICAM A8000 y detector
paso de falta SICAM-FCM.
Los gases
fluorados tienen sus días contados
La necesidad de
reducir los gases fluorados, en cumplimiento con la normativa europea, se ha
vuelto imperativa. El Consejo Europeo ha aprobado un reglamento para reducir
progresivamente las emisiones de gases fluorados y otras sustancias que afectan
al calentamiento global y a la capa de ozono.
Destacando la
urgencia de adoptar alternativas sostenibles, se establece como fecha límite
para poner en servicio equipos de media tensión hasta 24kV con SF6 enero de
2026, mientras que para equipos de hasta 52kV la fecha se amplía a enero 2030.
Por ello, es necesario implementar, de una manera ágil, soluciones que ayuden a
las empresas a cumplir con los requisitos de la UE.
Celda blue GIS:
el equipo sostenible para un suministro energético más verde
La celda de
media tensión blue GIS de Siemens es la solución ideal para adaptar las
instalaciones a la nueva normativa, mostrando ventajas significativas:
Utilizando aire limpio, como dieléctrico natural, la tecnología blue GIS
elimina el uso de gases fluorados, lo que la hace más amigable con el medio
ambiente y completamente alineada con el Reglamento Europeo de Gases Fluorados.
Además, mantiene
las múltiples ventajas de la aparamenta eléctrica actual: garantiza una
operación y mantenimiento sencillos a lo largo de su ciclo de vida, cuenta con
unas dimensiones similares a los equipos con SF6 e integra de forma nativa los
últimos avances en materia de digitalización para una mayor fiabilidad,
distribución sostenible de energía y conectividad avanzada. Y lo más
importante, es una solución totalmente disponible en la actualidad, con más de
10.000 celdas en servicio en instalaciones reales.
Este equipo
cuenta con la etiqueta Siemens Ecotech que garantiza que el producto cumple con
los más altos estándares en sostenibilidad, para lograr un suministro de
energía eficiente y alineado con el cuidado con el medio ambiente.