Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release26 Septiembre 2024Siemens MobilityMadrid
La producción de trenes para el sistema ferroviario egipcio de alta velocidad, a pleno rendimiento
Siemens Mobility ha presentado su primer tren de alta velocidad Velaro para el
sistema ferroviario egipcio, de 2.000 km de longitud, en InnoTrans, la principal feria
internacional de transporte en Berlín. El tren está específicamente diseñado para
soportar las condiciones climáticas y arenosas de Egipto y ha sido presentado a
Kamel Al-Wazir, viceprimer ministro de Egipto, ministro de Industria y Comercio, y
ministro de Transporte, así como a su delegación, en presencia del ministro Federal
de Transporte de Alemania, Sr. Volker Wissing, y el CEO de Siemens AG, Roland
Busch. El tren es el primero de los 41 Velaro fabricados para el multimillonario
proyecto llave en mano, que desarrolla actualmente el consorcio formado por
Siemens Mobility, Orascom Construction y The Arab Contractors.
Este ambicioso proyecto, que tiene como objetivo revolucionar el transporte
ferroviario egipcio, implica la construcción de una red ferroviaria moderna de 2.000
kilómetros que conectará 60 ciudades. La misma proporcionará a los egipcios acceso
a un sistema de transporte seguro y fiable, mientras reduce las emisiones de carbono
en un 70%.
Michael Peter, CEO de Siemens Mobility, afirma: "La presentación del primer tren
de alta velocidad Velaro es un hito significativo de los trabajos que estamos llevando
a cabo para ofrecer viajes ferroviarios sostenibles para el pueblo egipcio. El Velaro
es uno de los trenes de alta velocidad más avanzados del mundo, que incorpora la
experiencia operativa de más de tres mil millones de kilómetros. Este Velaro será uno
de los 41 trenes de alta velocidad, 94 trenes regionales Desiro y 41 locomotoras
Vectron que operarán en Egipto como parte de la creación de la sexta red de alta
velocidad más grande del mundo."
El Velaro Egipto
El Velaro Egipto, un tren de alta velocidad de ocho coches, mide 200 metros de largo
y cuenta con compartimentos de clase Business y Estándar, junto con un vagón
restaurante. El tren está diseñado para ofrecer la máxima comodidad y tiene una
capacidad de 481 pasajeros (479 asientos + 2 espacios para sillas de ruedas),
internet a bordo y enchufes. Las pantallas de última generación proporcionan a los
pasajeros información en vivo del tren durante todo su viaje. El Velaro de Egipto es
la última generación de la plataforma Velaro, derivada del Velaro MS utilizado por
Deutsche Bahn en Alemania. Incorpora un concepto de tracción distribuida y está
diseñado para alcanzar velocidades de hasta 250 km/h.
Construido para soportar condiciones climáticas y arenosas extremas
Para soportar los desafíos ambientales únicos en Egipto, como altas temperaturas,
arena y polvo, el tren Velaro Egipto ha sido equipado con características especiales
para máxima disponibilidad. Las ranuras exteriores han sido selladas utilizando
cubiertas o cepillos para minimizar la entrada de arena y polvo. Se han instalado
sistemas de filtrado avanzados en los componentes de guiado de aire para mantener
el aire limpio, y el flujo de aire en el área del suelo ha sido optimizado para evitar el
sobrecalentamiento de los componentes. Se utilizan spoilers recién desarrollados y
medidas aerodinámicas adicionales para optimizar el flujo de aire y evitar que la
arena y el polvo se eleven a las áreas superiores o al techo a altas velocidades.
Además, se ha incrementado la capacidad de enfriamiento del sistema de aire
acondicionado y se ha optimizado la distribución del aire para garantizar el confort
óptimo de los pasajeros.
Para equipar toda la red ferroviaria, Siemens Mobility entregará trenes basados en
sus plataformas de productos testados. Actualmente, la producción está en desarrollo con cinco trenes de alta velocidad Velaro ya construidos y probados, junto con cinco
trenes Desiro, uno de los cuales ha sido entregado a El Cairo. Además, cinco
locomotoras Vectron están en proceso de puesta en servicio en Alemania. Y, 16
trenes Desiro están actualmente en diferentes etapas de preensamblaje y
ensamblaje en Alemania.
Obras civiles en marcha
El proyecto ferroviario de alta velocidad egipcio está avanzando significativamente,
comenzando con la primera fase en El Cairo. La Línea Verde, que abarca 660 km
desde Ain Sokhna hasta Marsa Matrouh vía El Cairo y Alejandría, ya tiene
instaladas las vías, y los contratistas locales están construyendo las estaciones de
tren y los puentes. Los hitos clave también incluyen la instalación de los primeros
cuatro transformadores y la construcción de dos subestaciones para el ferrocarril
electrificado.
Los esfuerzos de construcción se centran en las instalaciones de estacionamiento en
New Capital Station (al este de El Cairo), que es la primera de las seis que se
construirán. Una vez completadas, cada una de ellas acomodará en sus ocho vías
de aproximadamente 200 m de longitud tres trenes Velaro y siete Desiro y tres
locomotoras Vectron, así como el Depósito Principal (al oeste del Nilo). Este es el
primer depósito en el que ya se han realizado amplias actividades de construcción,
incluyendo once millones de metros cúbicos de corte de suelo y 3,5 millones de
metros cúbicos de relleno. Además, incluye un área de estacionamiento con nueve
vías, cada una de aproximadamente 670 metros de longitud y es capaz de acomodar
11 Velaros, 15 Desiros y 13 Vectrons. El depósito también cuenta con un taller de
mantenimiento de gran tamaño que mide 260 por 260 metros, una sala de control
central que supervisa las tres líneas e infraestructuras de formación equipadas con
simuladores de conducción. La instalación de estacionamiento en New Capital
Station y el Depósito Principal acomodarán los trenes entregados para 2025.
Descarga la nota de prensa
Siemens Mobility es una compañía gestionada de manera independiente dentro de Siemens AG. Como líder en
soluciones de transporte inteligente durante más de 175 años, Siemens Mobility está innovando constantemente su
portfolio. Sus áreas principales incluyen material rodante, automatización y electrificación ferroviaria, una completa cartera
de software, sistemas llave en mano, así como servicios relacionados. Con productos y soluciones digitales, Siemens
Mobility permite a los operadores de movilidad de todo el mundo hacer que sus infraestructuras sean inteligentes,
aumenten el valor de manera sostenible a lo largo de todo el ciclo de vida, mejoren la experiencia del pasajero y garanticen
la disponibilidad. En el ejercicio fiscal 2023, que finalizó el 30 de septiembre de 2023, Siemens Mobility ha registrado unos
ingresos de 10.500 millones de euros y cuenta con una plantilla de alrededor de 39.800 personas en todo el mundo. Para
obtener más información, visita: www.siemens.com/mobility