Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release23 Enero 2023Siemens AGMadrid
Innovaciones en la tecnología de accionamiento de Siemens para una producción sostenible y económica
En el campo de la tecnología de accionamientos energéticamente eficientes y
sostenibles, Siemens aporta dos innovaciones a la feria Smart Production
Solutions (SPS) de este año en Núremberg. La primera innovación se refiere a la
aplicación Analyze MyDrives Edge, que ya está establecida en el mercado. Está
equipada con una nueva función que garantiza la transparencia en relación con
el consumo de energía de todo el sistema de accionamiento. La función basada en
IA de la aplicación Edge calcula todos los datos sin necesidad de sensores
adicionales ni dispositivos de medición especiales. La aplicación muestra la
eficiencia del accionamiento, el consumo de energía y los costes de
funcionamiento, así como la huella de carbono que deja el accionamiento. De
este modo, los ajustes del accionamiento pueden optimizarse aún mejor según las
necesidades del cliente.
Con esta nueva función, Siemens responde a las necesidades actuales de la
industria con una mayor sostenibilidad. Los motores eléctricos son responsables
de más del 70% de las necesidades energéticas de la industria. Los motores
Simotics SD IE4 ya son muy eficientes desde el punto de vista energético, con
un rendimiento de hasta más del 96%, por lo que también están diseñados de
forma óptima para funcionar directamente en la red. Utilizando motores de las
clases de eficiencia muy alta IE4 o incluso IE5, es posible ahorrar hasta un 6%
de energía eléctrica. Utilizando sistemas de motores y convertidores
perfectamente adaptados para el funcionamiento a velocidad variable de bombas,
ventiladores y compresores, se puede ahorrar hasta un 30% de energía, y en
algunos casos incluso más.
Sin embargo, la verdadera clave de una mayor eficiencia energética reside
en el sistema en su conjunto: la interacción de todas las medidas individuales
-desde motores más eficientes con control de velocidad variable, pasando por
componentes y herramientas digitales del sistema, hasta la regeneración de
energía proveniente de los motores - puede lograr un ahorro de hasta el 60% en
la red del sistema. Así pues, la digitalización contribuirá en gran medida a
aumentar la eficiencia energética de las aplicaciones motorizadas en el futuro.
Analyze MyDrives Edge también forma parte de la cartera Siemens Xcelerator, la
nueva plataforma empresarial digital. Esto permite a los clientes acelerar su
transformación digital y aumentar la creación de valor. La nueva plataforma
empresarial se caracteriza por su simplicidad, flexibilidad y apertura, todo
ello orientado al objetivo general de hacer que la transformación digital de
las empresas sea más fácil, rápida y escalable.
La segunda innovación se refiere al hardware. Aquí, Siemens introduce otro
convertidor DC-DC compacto en el mercado a tiempo para la feria SPS. El
Sinamics DCP 250 kW ya está disponible. Esto significa que un total de tres
convertidores DC-DC compactos están disponibles para conectar baterías o
ultracaps a un sistema de accionamiento industrial. Con el Sinamics DCP 250kW,
Siemens ofrece un dispositivo con el que se pueden realizar tensiones de salida
de hasta 1200V. El nuevo dispositivo cumple con los requisitos de la industria
del automóvil y ofrece la base óptima para la realización de bancos de pruebas
para vehículos eléctricos. En términos de uso eficiente de la energía, los
controladores DC ofrecen ventajas adicionales: En la red del sistema, el uso de
dispositivos de almacenamiento de energía, como las baterías, puede utilizarse
para suavizar la absorción de carga de la red. Así se eliminan sobre todo los
picos de carga. Además, se puede disponer de energía de frenado en el sistema
de DC. Con un diseño adecuado del sistema, los convertidores de DC también
requieren menos pasos de conversión. Otra ventaja es la alimentación
simplificada de fuentes de energía renovables como la fotovoltaica.
El Sinamics DCP es un convertidor DC-DC compacto que está listo para su uso
inmediato sin ingeniería adicional. La expansión de potencia también se puede
implementar fácilmente mediante la conexión de varios Sinamics DCP en paralelo.
Descarga la nota de prensa
Links de interés
Síguenos en Twitter
Siemens AG (Berlín y Múnich) es una empresa tecnológica centrada en la industria, las infraestructuras, el transporte y la salud. Desde fábricas más eficientes en recursos, cadenas de suministro resistentes y edificios y redes más inteligentes, hasta un transporte más limpios y confortable, así como una atención sanitaria avanzada, la empresa crea tecnología con propósito añadiendo valor real para los clientes. Al combinar el mundo real y el digital, Siemens permite a sus clientes a transformar sus industrias y mercados, ayudándoles a transformar el día a día de miles de millones de personas. Siemens también posee una participación mayoritaria en la empresa que cotiza en bolsa Siemens Healthineers, un proveedor de tecnología médica líder a nivel mundial que está dando forma al futuro de la atención sanitaria. Además, Siemens tiene una participación minoritaria en Siemens Energy, líder mundial en la transmisión y generación de energía eléctrica. En el año fiscal 2022, que finalizó el 30 de septiembre de 2022, el Grupo Siemens generó unos ingresos de 72.000 millones de euros y un beneficio neto de 4.400 millones de euros. A 30 de septiembre de 2022, la empresa contaba con unos 311.000 empleados en todo el mundo. Se puede obtener más información en Internet en www.siemens.com.
Contacto
Raúl Ramos
Director Comunicación Externa Siemens España
Ronda de Europa 5
Tres Cantos
Madrid
Tres Cantos
Madrid
+34 91 514 82 21