Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release04 Marzo 2021Smart InfrastructureMadrid
El nuevo panel táctil KNX TC5 de Siemens convierte todas las estancias en inteligentes

Siemens Smart Infrastructure presenta la nueva unidad de operador de ambientes KNX
Touch Control TC5. Esta unidad hace que los edificios pasivos se adapten, impulsando
así la evolución de las tecnologías de los edificios inteligentes. Con sus controles
configurables individualmente, el dispositivo permite simplificar la operación y
visualización de todas las funciones relevantes. Gracias a la pantalla táctil capacitiva en
color de 5,0 pulgadas con un diseño contemporáneo y atractivo, el nuevo dispositivo es
ideal para su uso en edificios comerciales como salas de conferencias, oficinas y
hoteles. Gracias a su flexible concepto de montaje, Touch Control TC5 puede utilizarse
en todo el mundo.
Los edificios se están volviendo receptivos
La digitalización está transformando los edificios en estructuras modernas y más
inteligentes. "Se está produciendo un avance importante en la historia de los edificios.
Los propietarios tienen ahora más oportunidades de transformar sus activos físicos en
estructuras que respondan a las necesidades de sus usuarios", dijo Henning Sandfort,
CEO de Building Products en Siemens Smart Infrastructure. "Las unidades de operador
de estancias, como el nuevo Touch Control TC5, son capaces de comunicarse a través
de KNX y crear las condiciones perfectas de climatización e iluminación interior para
cada usuario de la habitación, ya que responden de forma inteligente a los valores
captados por los sensores".
El nuevo controlador de habitaciones cubre prácticamente todas las aplicaciones de una
estancia, como gestión del alumbrado con la regulación de la luminosidad, ajuste del
color RGBW y regulación de temperatura del color, así como la protección solar y la
Sin restricción
climatización, incluyendo la ventilación y el aire acondicionado. Para garantizar un clima
interior saludable, el Touch Control TC5 ofrece un control automático del ventilador
basado en el valor actual de PM2.5 o CO2, ajustando la velocidad del ventilador en
función de la cantidad de contaminantes en el aire. Utilizando las funciones lógicas
disponibles, es fácil implementar funciones adicionales del controlador, como pasar
automáticamente al modo de protección contra heladas cuando la temperatura exterior
desciende bruscamente, o cerrar las persianas cuando la luminosidad supera un
determinado nivel.
Menos complejidad para los usuarios
En general, se necesitan más dispositivos y cables a medida que aumenta la inteligencia
del edificio. El Touch Control TC5 es diferente: todas las funciones de la habitación
pueden visualizarse y manejarse desde un único dispositivo. El montaje e instalación
del nuevo panel táctil es fácil, ya que es compatible con diferentes cajas de pared (EU,
USA, CN, UK, CH). Para satisfacer los requisitos de marca de los clientes comerciales,
los iconos, el diseño y el salvapantallas pueden personalizarse según las necesidades.
Para ahorrar energía, la pantalla puede encenderse y apagarse automáticamente
mediante sensores de proximidad integrados. Los controles de funcionamiento pueden
bloquearse o desbloquearse en cualquier momento mediante una contraseña
establecida durante la configuración o a través del bus.
La nueva unidad de control de ambientes es versátil y rentable, ya que no se necesita
ningún otro controlador central para realizar proyectos sencillos de forma eficaz.
Descarga la nota de prensa
Links de interés
Síguenos en Twitter
Siemens AG (Berlín y Múnich) es un grupo tecnológico líder a nivel mundial que desde hace 170 años es sinónimo de excelencia tecnológica, innovación, calidad, fiabilidad e internacionalización. La compañía está presente en todo el mundo con foco en infraestructuras inteligentes para edificios y distribución de energía, así como soluciones de automatización y digitalización para industrias de procesos o discretas. Siemens une el mundo digital y físico para crear valor tanto a clientes como a la sociedad. Con Mobility, proveedor líder de soluciones de movilidad inteligente para el transporte ferroviario y por carretera, Siemens está ayudando a dar forma al mercado mundial en el servicio de pasajeros y mercancías. A través de su participación mayoritaria en la empresa Siemens Healthineers, que cotiza en bolsa, Siemens es también proveedor líder de tecnología médica y servicios de salud digitales. Además, Siemens tiene una participación minoritaria en Siemens Energy, líder mundial en la transmisión y generación de energía eléctrica que cotiza en la bolsa desde el 28 de septiembre de 2020.
En el año fiscal 2020, que finalizó el 30 de septiembre de 2020, el Grupo Siemens generó unos ingresos de 57.100 millones de euros y un beneficio neto de 4.200 millones de euros. A 30 de septiembre de 2020, la compañía cuenta con alrededor 293.000 empleados en todo el mundo sobre la base de las operaciones continuas. Para más información, puede consultar nuestra web: en www.siemens.com