Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release07 Mayo 2021Digital IndustriesMadrid
El controlador de carga Simatic y el kit de calibración optimizan la tecnología de carga para la eMobility

Siemens ofrece a los proveedores de sistemas de carga una nueva solución
plug & play, que por primera vez permite calibrar el nivel de la señal
Powerline de acuerdo con las directrices de implementación de la Asociación CCS
(Sistema de Carga Combinada) para la carga por conducción de vehículos
eléctricos. La solución consta del controlador de carga Simatic ET 200SP TM ECC
PL ST y del kit de calibración TM ECC CCS. Al calibrar la calidad de la señal
de un controlador de carga CCS utilizando la solución de Siemens, no es
necesario un analizador de espectro, lo que hace que el proceso sea más rápido
y sencillo. Los fabricantes de estaciones de carga también pueden ahorrar
esfuerzo en ingeniería, así como tiempo y costes durante la puesta en marcha, y
pueden reducir el servicio para remediar las interrupciones de carga hasta en
un 50 por ciento. La ingeniería se encuentra en el TIA (Totally Integrated
Automation) Portal.
Al diseñar y poner en marcha los sistemas de carga, las longitudes de los
cables o los diferentes tipos de materiales pueden provocar, por ejemplo, una
atenuación de la intensidad de la señal. Esto suele tener un efecto negativo en
el cumplimiento de los rangos de frecuencia estandarizados de Powerline. Esto
da lugar a interrupciones de la carga debido a una comunicación defectuosa
entre el vehículo eléctrico y el controlador de carga.
Con el kit de calibración, el sistema de carga se calibra según las
recomendaciones de la Asociación CharIN a una potencia de transmisión de 75
dBm/Hz con una tolerancia de +/- 3dB, lo que minimiza los problemas de EMC
(compatibilidad electromagnética). Esto garantiza una comunicación sólida entre
el vehículo y la estación de carga.
La Asociación CharIN es una organización dedicada a la promoción de un
sistema de carga estándar global para vehículos eléctricos.
Siemens ofrece una nueva solución plug & play compuesta por el Simatic
ET 200SP TM ECC PL ST y el kit de calibración TM ECC CCS, que por primera vez
permite calibrar el nivel de la señal Powerline de acuerdo con las directrices
de implementación de CCS.
Descarga la nota de prensa
Links de interés
Síguenos en Twitter
Siemens AG (Berlin and Munich) is a global technology powerhouse that has stood for engineering excellence, innovation, quality, reliability and internationality for more than 170 years. The company is active around the globe, focusing on the areas of electrification, automation and digitalization. One of the largest producers of energy-efficient, resource-saving technologies, Siemens is a leading supplier of efficient power generation and power transmission solutions and a pioneer in infrastructure solutions as well as automation, drive and software solutions for industry. With its publicly listed subsidiary Siemens Healthineers AG, the company is also a leading provider of medical imaging equipment – such as computed tomography and magnetic resonance imaging systems – and a leader in laboratory diagnostics as well as clinical IT. In fiscal 2018, which ended on September 30, 2018, Siemens generated revenue of €83.0 billion and net income of €6.1 billion. At the end of September 2018, the company had around 379,000 employees worldwide. Further information is available on the Internet at
www.siemens.com.
Contacto
Miguel Ángel Gavira
Responsable de comunicación DI
Siemens España
+34 91 514 4422