Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release23 Mayo 2024Siemens AGMunich
Siemens presenta un "copiloto" para la gestión flexible de redes de baja tensión con el nuevo software Gridscale X
Hoy, Siemens presenta su última oferta de Gridscale X, LV Management, en la
Cumbre de Energía de Eurelectric. Integrado con capacidades cruciales para
controlar activamente la red de baja tensión, esto representa el primer paso
hacia la liberación de la flexibilidad de la red a gran escala en la
planificación y las operaciones. Con información y transparencia adicionales
sobre lo que está sucediendo en la red de baja tensión, los operadores pueden
utilizar el software como un "copiloto", ayudándolos a enfrentar la
creciente complejidad y los desafíos relacionados con las redes de baja
tensión.
A medida que la transición energética se acelera, las redes de baja tensión
enfrentan desafíos sin precedentes impulsados por el rápido crecimiento de los
recursos energéticos distribuidos y la electrificación. Con el cambio hacia una
red centrada en el prosumidor con flujos de energía bidireccionales, la
digitalización es esencial para gestionar la red de manera efectiva, garantizar
la estabilidad y alcanzar la neutralidad de carbono.
La última oferta de Gridscale X, Gridscale X LV Management, apoya a los
Operadores del Sistema de Distribución (DSO) en la gestión de la red, tomando
los primeros pasos cruciales hacia la gestión de la flexibilidad al
proporcionar tanto características de observabilidad como de control. Los pasos
continuos y automatizados de detección, evaluación y acción permiten a los DSO
aprovechar rápidamente la capacidad no utilizada de la red mientras mantienen
la fiabilidad. Como resultado, pueden reducir los esfuerzos de mantenimiento de
modelos en un 50 por ciento.
"Con Gridscale X LV Management, los DSO pueden avanzar hacia una
gestión flexible y autónoma de la red. Al controlar y visualizar activamente la
red de baja tensión, pueden reducir los cortes de energía hasta en un 30 por
ciento, estabilizar la red, proteger los activos y acelerar la digitalización
de la red", dijo Sabine Erlinghagen, CEO de Siemens Grid Software.
Gridscale X LV Management incluye capacidades avanzadas de construcción de
modelos de red. Esto permite a los usuarios crear y mantener fácilmente un
modelo de red validado y consistente, el primer paso hacia la creación de un
gemelo digital de la red, lo que reduce significativamente la complejidad y
elimina los compartimentos estancos de datos. El software también proporciona
un agente inteligente, o "copiloto", que guía a los operadores a
través de la evaluación y resolución de problemas. Por último, apoya a los
operadores con capacidades de estabilización de la red para abordar la
congestión de la red y resolver tanto los cortes no planificados como los
planificados de manera más fácil y rápida. Permite a los DSO operar la red más
cerca de sus límites y activar la flexibilidad de la red a nivel de baja
tensión aprovechando los activos tradicionales de la red.
Gridscale X LV Management es parte de Siemens Xcelerator, una plataforma de
negocios digitales abierta que permite a los clientes acelerar su
transformación digital de manera más fácil, rápida y a gran escala. La interfaz
de usuario amigable y la arquitectura adaptable del software facilitan su
implementación y escalabilidad, lo que permite a los DSO digitalizar sus redes
de baja tensión de manera rápida y eficiente. Como todos los productos
Gridscale X, LV Management proporciona interfaces abiertas y, por lo tanto,
puede integrarse perfectamente en el panorama de sistemas existente. Ofreciendo
una arquitectura en la nube de última generación y disponible como Software
como Servicio (SaaS), puede ser implementado en un plazo de 12 semanas.
Siemens AG (Berlin and Munich) is a global technology powerhouse that has stood for engineering excellence, innovation, quality, reliability and internationality for more than 170 years. The company is active around the globe, focusing on the areas of electrification, automation and digitalization. One of the largest producers of energy-efficient, resource-saving technologies, Siemens is a leading supplier of efficient power generation and power transmission solutions and a pioneer in infrastructure solutions as well as automation, drive and software solutions for industry. With its publicly listed subsidiary Siemens Healthineers AG, the company is also a leading provider of medical imaging equipment – such as computed tomography and magnetic resonance imaging systems – and a leader in laboratory diagnostics as well as clinical IT. In fiscal 2018, which ended on September 30, 2018, Siemens generated revenue of €83.0 billion and net income of €6.1 billion. At the end of September 2018, the company had around 379,000 employees worldwide. Further information is available on the Internet at
www.siemens.com.
Contacto
Raúl Ramos
Siemens España
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos
Madrid
28760 Tres Cantos
Madrid
+34 91 514 8221