Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens lanza una ‘app’ de seguridad que facilita la protección a colectivos vulnerables

XXX
Siemens, compañía global líder en tecnología, ha presentado hoy en el Salón Internacional de la Seguridad (SICUR) sus soluciones más innovadoras para proteger a las personas y a las infraestructuras críticas. La feria, que se celebra del 22 al 25 de febrero en IFEMA, es el escenario idóneo para dar a conocer las nuevas propuestas tecnológicas desarrolladas desde Smart Infrastructures y la compañía de seguridad de Siemens, TECOSA. Entre ellas destaca el denominado Sistema M7, una aplicación (‘app’) de seguridad ciudadana y urbana que integra toda la potencia de gestión de vídeo y control de accesos y que ya está implementada en 17 municipios del área metropolitana de Barcelona con más de 100.000 usuarios y 3.500 infraestructuras bajo supervisión.
Siemens, además de sus últimas novedades en materia de seguridad, muestra también las soluciones más avanzadas en digitalización aplicada a la ciberseguridad de infraestructuras y la protección contra incendios, así como en soluciones As a Services (SaaS).
Máxima protección para todo tipo de edificios  
Una de las máximas prioridades en materia de seguridad es evitar la entrada de personas o elementos de riesgo que puedan alterar la seguridad de un edificio o de una infraestructura crítica. En lo referido a esta materia, Siemens presenta un conjunto de soluciones que permiten minimizar el riesgo.
Los asistentes a SICUR podrán conocer en el stand de Siemens y Tecosa diferentes soluciones dirigidas a este objetivo. En lo referido a la seguridad de elementos entrantes, la multinacional presentará el equipo de inspección de equipajes por rayos X, HI-SCAN 6040-2is HR, que utiliza un avanzado sistema de inspección por rayos X de doble vista para la detección automática de explosivos sólidos y líquidos en objetos personales y equipaje de mano. El HI-SCAN 6040-2is H DV tiene un diseño ergonómico que facilita al operador la identificación de amenazas en la pantalla.
Está homologado para la ECAC EDS CB C1, lo que significa que puede utilizarse para la inspección del equipaje de cabina facturado. También cumple la legislación de la UE para los LEDS Estándar 2 y 3 Tipo C - una aprobación ampliada como Sistema de Detección de Explosivos Líquidos (LEDS).
Utilizando una tecnología de rayos X probada genera imágenes fiables y de alta calidad de doble vista, y también está disponible en resolución estándar (no aprobada para el equipaje de cabina de la aviación). Aunque se utiliza principalmente para la inspección en aeropuertos, su tamaño compacto lo hace adecuado para lugares con limitaciones de espacio, como hoteles y edificios gubernamentales.
La compañía también expondrá los últimos avances en arcos detectores de metales, de CEIA, como el nuevo equipo 02PN20v3™ que incluye tecnología optimizada para la detección de armas de alto calibre y otras grandes amenazas metálicas. Se trata de un arco detector de metales que integra sistema de detección automática de personas con fiebre.
Es un arco de altas prestaciones, que además de la gran capacidad de detección de objetos metálicos peligrosos (armas de fuego, cuchillos) y gran discriminación para evitar alarmas no deseadas, habituales en CEIA, incluye además dos funcionalidades adicionales: una cámara de vídeo, que permite visualizar imagen de video en tiempo real de las personas que pasan por el arco, y una cámara térmica, mediante la cual el arco proporciona una alarma en tiempo real en caso de que la persona que transita por el arco supere el umbral de temperatura establecido (habitualmente, suele configurarse para que alarme si las personas superan los 37,5ºC, si bien, este valor es configurable).
Todos los tránsitos quedan grabados, junto con las posibles alarmas por metal, térmicas, etc. La capacidad de almacenamiento es superior a 100.000 tránsitos.  
Tecnología para vigilancia perimetral y accesos  
Siemens también ha presentado Siveillance Suite, una familia de productos, soluciones y servicios para la seguridad física avanzada, dirigida a clientes empresariales de todos los mercados verticales y tipos de edificios. Diseñados para la protección de instalaciones en el que la seguridad y la continuidad del negocio son fundamentales, como campus corporativos, instalaciones industriales o infraestructuras críticas. Los productos de esta solución incluyen sistemas de gestión de incidentes, de mando y control, el control de acceso, la videovigilancia, la detección de intrusos, la alarma, el análisis, la gestión de la información y de las operaciones, etc.  
Sistemas de protección contra incendios
En el ámbito de la protección contra incendios, Siemens ha mostrado su sistema Sinorix Libess para la protección de sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías de ión litio. Cuando las baterías de litio sufren una degradación térmica, debido a golpes o un fallo de la propia batería, comienza a generarse en su interior gas de electrolito y el sistema LIBESS, de Siemens, permite detectar ese gas de electrolito en las primeras fases de su liberación gracias al detector de aspiración Siemens FDA241, permitiendo así reaccionar antes de que ocurra el proceso de fuga térmica de la batería, que puede generar consecuencias catastróficas.
Tras la detección precoz se produce la descarga del agente extintor Sinorix NXN N2, que permite no sólo evitar el proceso de fuga térmica y su expansión a otras baterías sino también diluir el gas electrolito generado por la batería defectuosa, garantizando tiempos de retención de 20 minutos para evitar posibles reigniciones. Sinorix LIBESS es el único sistema combinado del mercado certificado por VDS.
Además ha presentado nuevas herramientas digitales que permiten una mejor comprensión del estado de la instalación, ayudando de una forma rápida y eficaz, como Service portal management, la herramienta de gestión remota de servicio que permite la monitorización y verificación del funcionamiento correcto de los sistemas de detección de incendios. La herramienta recoge y procesa los eventos y líneas de tendencia del sistema, permitiendo un manejo eficaz del mismo y reaccionar de forma adecuada en la gestión de eventos. Además permite visualizar tableros y reportes del estado general del sistema. Con esta herramienta, el técnico de campo puede preparar su visita con antelación y mejorar el tiempo de resolución de averías. Estos servicios digitales permiten la gestión remota de los técnicos en la instalación contraincendios mediante conexión segura cRSP.
Enlighted
Gracias a sus sensores inteligentes ubicados en las luminarias, la tecnología IOT de Siemens Enlighted permite realizar una gestión inteligente de la iluminación, generando ahorros de hasta un 50% respecto a otro tipo de sistemas, realizar una gestión inteligente del uso de espacios, permitiendo optimizar el número y tamaño de las diferentes zonas del edificio y, gracias a la comunicación entre los sensores y los TAGs Bluetooth, disponer de un sistema de localización en interiores muy preciso (aplicación Where).
Where permite ubicar tags en tiempo real dentro del edificio, de forma que se puedan localizar los equipos de forma inmediata y, además, generar barreras virtuales que ayuden a evitar robos o pérdidas de equipos importantes, así como controlar personal conflictivo (por ejemplo, centros de salud mental). El sistema genera una notificación a seguridad en caso de robo de material, además, puede reproducir los movimientos del tag para determinar su última ubicación conocida y la hora exacta del extravío.
Ciberseguridad, clave en el entorno digital
Siemens apuesta por soluciones dirigidas a proteger las infraestructuras críticas en materia de ciberseguridad. Centrales de generación de energía, terminales aeroportuarias o marítimas y hospitales pueden ser blancos habituales de ataques. Para combatirlos, Siemens ha presentado dos soluciones para la gestión de vulnerabilidades de redes OT. SiESTA (Siemens Extensible Security Testing Appliance): un dispositivo de prueba que simula ataques e identifica vulnerabilidades, utilizado por Siemens para eliminar los puntos débiles durante el propio proceso de desarrollo. Este sistema permite a los operadores de sistemas industriales realizar comprobaciones periódicas de su infraestructura con un esfuerzo mínimo. Con sólo pulsar un botón, SiESTA crea un informe sobre las vulnerabilidades encontradas, y los clientes pueden utilizarlo como verificación a efectos de certificación. Los integradores que construyen sistemas para los clientes utilizando componentes de Siemens también ofrecen SiESTA como servicio.
La otra novedad presentada en materia de ciberseguridad es Vilocify, un servicio que produce alertas oportunas sobre las vulnerabilidades en el software y el hardware utilizados en las infraestructuras de un cliente. Esto se aplica tanto a los componentes suministrados por Siemens como a los de otros proveedores. Para poder hacerlo, el equipo de Vilocify supervisa miles de fuentes de información sobre seguridad. El servicio también informa a los clientes cuando hay parches disponibles y les notifica cuando se ha alcanzado el final del soporte de un componente de software.
Ambos servicios tienen en cuenta normas como la IEC62443 y la ISO27000, así como las mejores prácticas de la industria y las normativas y leyes locales, como la Ley de Ciberseguridad de China, la Ley de Ciberseguridad de la UE y el NIST.  
Servicios de financiación a medida  
Siemens ofrece también soluciones de financiación que facilitan las inversiones relacionadas con la tecnología, ofreciendo financiación de proyectos, equipos y soluciones de arrendamiento, financiación estructurada, préstamos de capital y servicios de asesoramiento. De esta forma, la compañía ofrece a sus clientes nuevas vías para financiar sus productos más allá del crédito bancario.

Descarga la nota

Más info

Press Folders

Síguenos en Twitter

Siemens Smart Infrastructure (SI) está dando forma al mercado de las infraestructuras inteligentes y adaptables de hoy y del futuro. Aborda los apremiantes retos de la urbanización y el cambio climático conectando sistemas energéticos, edificios e industrias. SI ofrece a los clientes una cartera completa de extremo a extremo de una sola fuente - con productos, sistemas, soluciones y servicios desde el punto de generación de energía hasta el consumo. Con un ecosistema cada vez más digitalizado, ayuda a los clientes a prosperar y a las comunidades a progresar, al tiempo que contribuye a la protección del planeta. Siemens Smart Infrastructure tiene su sede mundial en Zug, Suiza. A 30 de septiembre de 2021, la empresa contaba con unos 70.400 empleados en todo el mundo.
Leer más
Número de referencia ESSIPR20220222216ES

Contacto

Raúl Ramos

Director Comunicación Externa

Siemens España
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos, Madrid

+34 514 82 21