Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release02. September 2025Siemens AGFeuchtwangen
Vorreiter der Energiewende – Feuchtwangen nimmt Batteriespeicher offiziell in Betrieb
Ein leistungsstarker Batteriespeicher für Feuchtwangen: Geminsam mit der Stadt und den Stadtwerken Feuchtwangen nahm Siemens einen 20 Megawatt-Batteriespecher in Betrieb, der netz- und marktdienlich Strom aus regenerativen Quellen zwischenspeichern kann (Quelle Stadt Feuchtwangen).
„Großer Tag für Feuchtwangen“
„Wir feiern heute einen großen Tag für
Feuchtwangen", betonte erster Bürgermeister Patrick Ruh im Rahmen der
Einweihungsfeier. „Unser Ziel ist es, Klimaschutz, Versorgungssicherheit und
energetische Unabhängigkeit in Einklang zu bringen. Mit unserem
Batteriespeicher kommen wir diesem Ziel einen entscheidenden Schritt
näher."
Die Grundlage für
das Projekt wurde bereits 2021 mit der umfassenden Studie zur Dekarbonisierung
Feuchtwangens gelegt – einer Kooperationsarbeit von Stadt und Stadtwerken
Feuchtwangen, dem benachbarten Campus Feuchtwangen sowie Siemens. „Wir sind
stolz darauf, welchen Weg wir seitdem mit allen Beteiligten gegangen sind und
was wir gemeinsam hier in Feuchtwangen geschafft haben. Der Zusammenhalt und
das Vertrauen aller Akteure in diesem Projekt sind bemerkenswert", würdigte
Lothar Beckler, Technischer Leiter der Stadtwerke Feuchtwangen.
Vorreiter in der Region
„Es ist großartig zu sehen, dass die wegweisende
Dekarbonisierungsstudie hier umgesetzt wird. Mit ihren großen Energieprojekten
zieht Feuchtwangen inzwischen weit über die Region hinaus Aufmerksamkeit auf
sich“, erklärte Matthias Hammerl, Vertrieb Siemens. Viele Kommunen planen jetzt
ähnliche Vorhaben. Die Kreuzgangstadt sei hier Vorreiter in der Region/in
Mittelfranken. „Die bereits realisierten regenerativen Erzeugungsanlagen in
Feuchtwangen sowie der von uns projektierte Batteriespeicher dienen nun als Vorbild
für ihre eigenen Maßnahmen“, so Hammerl.
Den
optimalen operativen Betrieb des Speichers berechnet Dr. Johannes Jungwirth,
Geschäftsführer der VK Energie GmbH und ehemaliger Leiter der Campus
Feuchtwangens. „Es ist schön, dass die Planung nicht in der Schublade
verschwunden ist, sondern in die Praxis umgesetzt wurde. Man kann Feuchtwangen
nur gratulieren: hier haben die Politik mit ihrer geschlossenen Rückendeckung
und die engagierten Stadtwerke gemeinsam mit ihren Partnern vieles
richtiggemacht“, lobte Dr. Jungwirth. „Nun geht es darum, den Speicher
intelligent zu steuern, also flexibel zu laden und zu entladen, im
Zusammenspiel mit Prognosen und allen anderen Erzeugungsanlagen. Ziel ist ein
wirtschaftlich und energetisch optimierter Betrieb."
Reibungslose, schnelle Umsetzung
Bereits die Bau- und Umsetzungsphase verlief
mustergültig und innerhalb des Projektteams durchweg harmonisch, wie
Projektmanager Armin Siegritz vom Umsetzungspartner Siemens sowie Werner
Scholz, Bau-Koordinator der Stadtwerke, aufzeigten. Besonderes Lob galt hierbei
der ortsansässigen Baufirma, die schnell und lösungsorientiert arbeitete,
sodass letztlich der Zeit- und Kostenplan eingehalten werden konnte.
Die Anlage besteht aus vier
Containern mit Speichereinheiten sowie einem weiteren Container mit
Steuertechnik. Ergänzt wird die Infrastruktur durch Wechselrichterstationen,
Transformatoren und moderne Kühlsysteme. Ein 4,5 Meter hoher Erdwall dient als
Sicht- und Lärmschutz und wird zu gegebener Zeit noch bepflanzt. Wie Beckler
informierte, wurden außerdem spezielle Brandschutzeinrichtungen sowie eine
zusätzliche Flutungsvorrichtung integriert. „Als lokaler Versorger planen wir
all unsere Projekte stets mit größtmöglicher Rücksicht“, erklärte Beckler.
Für diese Pressemitteilung
Folgen Sie uns auf X
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führendes Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheitswesen. Anspruch des Unternehmens ist es, Technologie zu entwickeln, die den Alltag verbessert, für alle. Indem es die reale mit der digitalen Welt verbindet, ermöglicht es den Kunden, ihre digitale und nachhaltige Transformation zu beschleunigen. Dadurch werden Fabriken effizienter, Städte lebenswerter und der Verkehr nachhaltiger. Als führendes Unternehmen im Bereich industrieller Künstlicher Intelligenz nutzt Siemens sein umfassendes Fachwissen, um KI - einschließlich generativer KI - auf reale Anwendungen zu übertragen und entwickelt KI-Lösungen für Kunden aller Branchen, die einen echten Mehrwert bieten. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers, einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der Pionierarbeit im Gesundheitswesen leistet. Für jeden Menschen. Überall. Nachhaltig.
Im Geschäftsjahr 2024, das am 30. September 2024 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 75,9 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 9,0 Milliarden Euro. Zum 30.09.2024 beschäftigte das Unternehmen auf fortgeführter Basis weltweit rund 312.000 Menschen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.