Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release25. Juli 2025Siemens AGErlangen
Stadtrat Erlangen gibt grünes Licht für neues „Südquartier“
Auf einer Fläche von 14 Hektar sollen im Südquartier des Siemens Campus Erlangen rund 2.000 Wohnungen entstehen.
Der Stadtrat von Erlangen hat mit dem
Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplans grünes Licht für das weitere
Plan- und Genehmigungsverfahren des zukünftigen Wohnquartiers auf dem Siemens
Campus Erlangen gegeben. Auf einer Gesamtfläche von 14 Hektar sollen in den
kommenden Jahren an einem zentralen, drei Hektar großen Park rund 2.000 neue
Wohnungen für Familien, Singles und Studierende entstehen. Auch altersgerechtes
Wohnen, Gastronomie, Einzelhandel, ein Gesundheitszentrum, ein Hotel und
weitere soziale Infrastruktur sind Teil der Planung. Mit Erlangens
„Südquartier“ – so der neue Name des Wohnareals – erreicht der Siemens Campus
sein finales Ausbaustadium und wird zum neuen urbanen, lebendigen Stadtteil von
Erlangen.
Grundlage für das jetzt gestartete
Bebauungsplanverfahren bildet ein Entwurf von Laux Architekten. Das Münchner
Architekturbüro hatte Ende 2024 den städtebaulichen Wettbewerb für das
Wohnareal gewonnen. Die Jury lobte damals insbesondere die Bürgernähe, die gute
Anbindung an die Infrastruktur und die starke Identität des Entwurfs.
Lebendiger Stadtteil für Arbeiten, Leben und Wohnen
Lebendiger Stadtteil für Arbeiten,
Leben und Wohnen
„Die inzwischen
weiterentwickelte und verfeinerte Planung verdeutlicht noch einmal, dass hier
der Schwerpunkt auf die Entwicklung eines grünen und lebenswerten
Stadtquartiers gelegt wird“, sagt Jörg Vocke, CEO von Siemens Real Estate
(SRE), dem Immobilienunternehmen des Konzerns. „Aus dem einst geschlossenen
Siemens-Areal wird so mit dem Siemens Campus ein lebendiger Stadtteil, der
Arbeiten, Studieren, Wohnen und Leben sinnvoll vereint.“
Oberbürgermeister Florian Janik sagt: „Ein neuer Stadtteil
für Erlangen nimmt Gestalt an – offen, lebendig und mit Platz für alle. Siemens
schafft Raum für Miteinander, für Nachbarschaft und Vielfalt. Bezahlbares und
gefördertes Wohnen sind von Anfang an mitgedacht. Wie bei den bereits
verwirklichten Abschnitten des Siemens-Campus arbeitet die Stadt mit Hochdruck
daran, die baurechtlichen Voraussetzungen zu schaffen – damit aus der Idee bald
ein Quartier wird, in dem Menschen gern leben.“
Das neue „Südquartier“ wird rund ein Viertel der gesamten
Campus-Fläche einnehmen. Entlang des neuen Parks sollen die rund 2.000
Wohnungen mit einer Gesamtfläche von rund 150.000 Quadratmetern Geschossfläche
sowie Gewerbeflächen auf weiteren 40.000 Quadratmetern entstehen. Geplant sind
überwiegend variantenreiche Mehrfamilienhäuser mit Miet- und
Eigentumswohnungen, gefördertem und studentischem Wohnen.
Aspekte des Natur-, Ressourcen- und
Emissionsschutzes werden dabei genauso berücksichtigt, wie eine
klimafreundliche Planung mit möglichst geringer Versiegelung und
Wasserrückgewinnung. Dazu tragen auch die direkte Anknüpfung an die zentrale
Grünachse des bereits existierenden Büro-Campus sowie der neue zentrale Park
bei.
Raum für Gastronomie, Einzelhandel und Infrastruktur
Spielplätze,
Raum für Kinderbetreuung, ein Gesundheitszentrum, Studenten-Apartments,
Familien- und Seniorenwohnen sollen alle Altersgruppen ansprechen. Mit einer
eigenen Bushaltestelle und ÖPNV-Anschluss, Radwegen, einer Fahrradgarage und
dem vorhandenen Parkhaus wird das neue Südquartier zudem weitgehend autofrei
bleiben. Gleichzeitig werden mit rund 40.000 Quadratmetern Geschossfläche
genügend Raum für Gastronomie, Einzelhandel, Nahversorger und Infrastruktur zur
Verfügung stehen. Auch ein Hotel und ein Boarding House sind geplant.
Mit dem Start des Bebauungsplanverfahrens beginnt nun die
weitere Detailplanung und -genehmigung. Ab 2026 sollen erste Bestandsgebäude
abgerissen und anschließend mit Infrastrukturmaßnahmen begonnen werden. Die
Wohnentwicklung wird im freien Markt zur Verfügung stehen. Die Fertigstellung
der ersten Wohnungen ist für 2029 geplant.
Für diese Pressemitteilung
Folgen Sie uns auf X
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führendes Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheitswesen. Anspruch des Unternehmens ist es, Technologie zu entwickeln, die den Alltag verbessert, für alle. Indem es die reale mit der digitalen Welt verbindet, ermöglicht es den Kunden, ihre digitale und nachhaltige Transformation zu beschleunigen. Dadurch werden Fabriken effizienter, Städte lebenswerter und der Verkehr nachhaltiger. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers, einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der Pionierarbeit im Gesundheitswesen leistet. Für jeden Menschen. Überall. Nachhaltig.
Im Geschäftsjahr 2024, das am 30. September 2024 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 75,9 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 9,0 Milliarden Euro. Zum 30.09.2024 beschäftigte das Unternehmen auf fortgeführter Basis weltweit rund 312.000 Menschen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.