Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens stellt nächste Generation von Brandmeldern vor und ebnet den Weg für autonome Gebäude

Siemens stellt die nächste Generation der Brandmelder Sinteso Nova vor, die fortschrittliche Detektion mit Cloud-Konnektivität und IoT-Funktionen verbinden

Schnellere Detektion bei höchster Täuschungssicherheit und jederzeitiger Meldefähigkeit 

In Krankenhäusern, in denen sowohl Patientensicherheit als auch ein effizienter Betrieb entscheidend sind, sorgen die neuen Siemens-Brandmelder durch kontinuierliche, autonome Detektion für mehr Zuverlässigkeit. Die integrierte Smoke Entry Supervision (SES)-Technologie überwacht die Raucheintrittsöffnung in Echtzeit und stellt die permanente Meldefähigkeit sicher, sodass Betreiber unmittelbar eingreifen können, bevor sich kritische Situationen entwickeln. Darüber hinaus minimiert die ASAplus (Advanced Signal Analysis)-Technologie Falschalarme, indem sie optische Mehrwellenlängen-Sensorik mit dualer thermischer Detektion vereint und eine sehr schnelle Branderkennung bei gleichzeitig höchster Täuschungsalarmsicherheit sicherstellt. So lassen sich unnötige Evakuierungsmaßnahmen und Betriebsunterbrechungen vermeiden. 
Die vollständig IoT-fähigen Brandmelder sind mit cloudbasierten Anwendungen kompatibel wie etwa mit den Building X Fire Connect Apps von Siemens. Die genannten Services liefern zentrale Dateneinblicke und ermöglichen Echtzeitüberwachung, Ferndiagnosen und vorausschauende Instandhaltung. 
Darüber hinaus können die Temperaturdaten der Sinteso Nova Melder in Echtzeit an die digitale Plattform Building X übertragen werden. Mit der Building X Environmental and Air Quality Application lassen sich zusätzliche Potentiale zur Steigerung der Energieeffizienz und Nachhaltigkeit eines Gebäudes erschließen. 

Optimal adaptierbar an nahezu alle Umgebungsbedingungen

Rechenzentren sehen sich aufgrund der hohen Energiedichte und der Notwendigkeit eines unterbrechungsfreien Betriebs mit besonderen Anforderungen an den Brandschutz konfrontiert. Risiken wie Überhitzung und elektrische Fehlfunktionen müssen frühzeitig erkannt werden. Die Brandmelder Sinteso Nova unterstützen Betreiber nicht nur dabei, kritische IT- und Elektroinfrastrukturen verfügbarer zu machen, sondern geben auch mehr Einblicke in den Zustand der Systeme. Cloudbasierte Überwachung und vorausschauende Wartung ermöglichen es, schnell und proaktiv zu reagieren. So lassen sich Störungen minimieren, während die sensiblen Anlagen gleichzeitig effizient geschützt werden. 
Andere Branchen, wie beispielsweise Universitäten, Hotels, Industrie- und Logistikstandorte oder der gewerbliche Immobilienbereich, betreiben häufig mehrere, räumlich verteilte Gebäude mit unterschiedlichen Nutzungsbereichen. Hier ist ein zentralisiertes und zuverlässiges Brandschutzmanagement essenziell, um Sicherheitsstandards sicherzustellen, ohne den laufenden Betrieb oder das Gästeerlebnis zu beeinträchtigen. 
Die Brandmelder Sinteso Nova unterstützen Betreiber und Facility-Teams dabei, einheitliche Schutzstandards über alle Bereiche hinweg umzusetzen. Funktionen wie die Smoke Entry Supervision (SES) überwachen die Raucheintrittsöffnungen der Melder kontinuierlich und tragen dazu bei, die Detektionsqualität auch in stark frequentierten oder wechselnd genutzten Bereichen dauerhaft sicherzustellen. 
Die digitale Vernetzung der Systeme ermöglicht einen transparenten Überblick über weit verteilte Gebäude, reduziert das Risiko unnötiger Betriebsunterbrechungen und schafft die Grundlage für vorausschauende Service- und Wartungskonzepte. Dieser ganzheitliche Ansatz sorgt für stabile und resiliente Betriebsabläufe über das gesamte Portfolio hinweg. 

Das Brandmeldeportfolio Sinteso Nova transformiert den Brandschutz in einen proaktiven, intelligenten Ansatz und ebnet den Weg für autonome Gebäude.

Grundlage für autonome Gebäude

„Die Einführung unseres Brandmeldeportfolios Sinteso Nova ist ein Meilenstein, wenn es darum geht, sicherzustellen, dass Alarme so präzise wie möglich sind. Durch den Übergang von periodischen Checks hin zu kontinuierlichen, datenbasierten Systemen, schaffen wir die Grundlage für wirklich menschenzentrierte, autonome Gebäude. Indem Tests automatisiert, sowie Echtzeiteinblicke und Fernzugriffe möglich sind, schützen diese Lösungen nicht nur Menschen, sondern entlasten auch gleichzeitig das Personal. So können sich Mitarbeiter auf strategisch-relevante Aufgaben konzentrieren. Das neue Portfolio steht nicht nur für Innovation – sondern für intelligentere, sicherere und effizientere Betriebsabläufe“, sagt Peter Nebiker, Head of Fire Safety bei Siemens Smart Infrastructure Buildings. 
Unabhängig von der Branche stehen die Brandmelder Sinteso Nova für einen zukunftsorientierten Ansatz im Brandschutz. Sie ermöglichen es, schrittweise zu modernisieren, während sie gleichzeitig kontinuierlichen Schutz bieten – sowohl in Neubauten als auch in Bestandsgebäuden. Dabei bleiben bestehende Brandmeldezentralen kompatibel, sodass es nicht erforderlich ist, Anlagen vollständig auszutauschen. Dank einer Plug-and-Play-Integration einschließlich der automatischen Übernahme bestehender Konfigurationen lassen sich Installationsaufwand sowie Risiken deutlich reduzieren. 
Die Melder tragen das Produktlabel Siemens EcoTech, das für mehr Transparenz in Bezug auf Nachhaltigkeit steht. Das Portfolio nutzt unter anderem recycelte Kunststoffe und folgt Prinzipien der Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft. Die Brandmelder Sinteso Nova sind Teil des Siemens Xcelerator Portfolios, einer offenen digitalen Business-Plattform, die es Kunden ermöglicht, ihre digitale Transformation effizient und skalierbar umzusetzen. Das Angebot wurde in der Schweiz entwickelt, wo sich auch die Produktionsstätte befindet. 
Siemens Smart Infrastructure (SI) gestaltet den Markt für intelligente, anpassungsfähige Infrastruktur für heute und für die Zukunft. SI zielt auf die drängenden Herausforderungen der Urbanisierung und des Klimawandels durch die Verbindung von Energiesystemen, Gebäuden und Wirtschaftsbereichen. Siemens Smart Infrastructure bietet Kunden ein umfassendes, durchgängiges Portfolio aus einer Hand – mit Produkten, Systemen, Lösungen und Services vom Punkt der Erzeugung bis zur Nutzung der Energie. Mit einem zunehmend digitalisierten Ökosystem hilft SI seinen Kunden im Wettbewerb erfolgreich zu sein und der Gesellschaft, sich weiterzuentwickeln – und leistet dabei einen Beitrag zum Schutz unseres Planeten. Um diese Aktivitäten zu schützen, fördern wir ganzheitliche Cybersicherheit, um einen sicheren und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten. Der Hauptsitz von Siemens Smart Infrastructure befindet sich in Zug in der Schweiz. Zum 30. September 2025 hatte das Geschäft weltweit rund 79.400 Beschäftigte.
Mehr
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führendes Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheitswesen. Anspruch des Unternehmens ist es, Technologie zu entwickeln, die den Alltag verbessert, für alle. Indem es die reale mit der digitalen Welt verbindet, ermöglicht es den Kunden, ihre digitale und nachhaltige Transformation zu beschleunigen. Dadurch werden Fabriken effizienter, Städte lebenswerter und der Verkehr nachhaltiger. Als führendes Unternehmen im Bereich industrieller Künstlicher Intelligenz nutzt Siemens sein umfassendes Fachwissen, um KI - einschließlich generativer KI - auf reale Anwendungen zu übertragen und entwickelt KI-Lösungen für Kunden aller Branchen, die einen echten Mehrwert bieten. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers, einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der Pionierarbeit im Gesundheitswesen leistet. Für jeden Menschen. Überall. Nachhaltig.
Im Geschäftsjahr 2025, das am 30. September 2025 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 78,9 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 10,4 Milliarden Euro. Zum 30.09.2025 beschäftigte das Unternehmen auf fortgeführter Basis weltweit rund 318.000 Menschen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Mehr

Kontakt

Merle Ganteführer

+49 1520 808 7235