[{"name":"Home","site_name":"Presse | Unternehmen | Siemens","description":"","url_str":"\/de\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"9","base_nodepath":"\/node\/9","base_path":"\/de\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/de","current_language_id":"de","nav_path":"\/de\/de","children":[],"home_url":"https:\/\/www.siemens.com\/de-de","search_url":"https:\/\/www.siemens.com\/de-de\/search.html?query="}]
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Siemens spendet Erlöse aus Inventarverkauf an Jugendhaus Fürth
2.500 Euro aus dem Verkauf von Lager-Regalen an Mitarbeitende fließt an soziale Einrichtung in Fürth
Nachhaltige Lösung statt Verschrottung
Spende unterstützt Siemens Stadtteilpatenschaft mit Fürth Hardhöhe
Als Pilotfabrik für Siemens in Deutschland hat der Standort Fürth das Dekarbonisierungsziel der CO₂-Neutralität Anfang 2026 erreicht
Der
Siemens Standort Fürth spendet 2.500 Euro an das Jugendhaus Fürth Hardhöhe. Das
Geld stammt aus dem Erlös des Verkaufs von Lager-Regalen an die Mitarbeitenden.
Die Spende wurde anlässlich eines Besuchs von Fürths Oberbürgermeister Dr.
Thomas Jung übergeben, der sich ein Bild vom klimaneutralen Siemens-Standort
machte.
2.500 Euro aus dem Verkauf von Lager-Regalen an Mitarbeitende fließt an soziale Einrichtung in Fürth
Nachhaltige Lösung statt Verschrottung
Spende unterstützt Siemens Stadtteilpatenschaft mit Fürth Hardhöhe
Als Pilotfabrik für Siemens in Deutschland hat der Standort Fürth das Dekarbonisierungsziel der CO₂-Neutralität Anfang 2026 erreicht
Der
Siemens Standort Fürth spendet 2.500 Euro an das Jugendhaus Fürth Hardhöhe. Das
Geld stammt aus dem Erlös des Verkaufs von Lager-Regalen an die Mitarbeitenden.
Die Spende wurde anlässlich eines Besuchs von Fürths Oberbürgermeister Dr.
Thomas Jung übergeben, der sich ein Bild vom klimaneutralen Siemens-Standort
machte.
2.500 Euro
Erlös aus einem Standort-internen Inventarverkauf gingen an das Jugendhaus
Fürth. Die Einrichtung, die zum Stadtteil Hardhöhe zählt, will das Geld für
gemeinsame Freizeitaktivitäten für die Jugendlichen verwenden. Im Bild v.l.:
Roland melzer, Sprecher der Betriebsleitung Siemens Fürth, Jochen Bönig,
Mitglied der Betriebsleitung Siemens-Fürth, Oberbürgermeister Thomas Jung,
Carina-Patrizia Müller, Mitglied der Betriebsleitung Siemens Fürth, Oliver
Hartmann, Leiter Siemens Regionalreferat Erlangen-Fürth, Nico Reim, Leiter des
Jugendhauses Fürth und Cara Dorsch, Jugendhaus Fürth.
Die Regale
waren im Zuge der Inbetriebnahme eines neuen Autostore-Lagersystems
freigeworden. Statt die noch neuwertigen Regale zu verschrotten, entschied sich
Siemens für eine nachhaltige Lösung: Die Regale wurden den Mitarbeitenden zum
Kauf angeboten. Die hohe Nachfrage führte dazu, dass alle Regale verkauft
wurden. Der komplette Erlös fließt nun an das Jugendhaus, das die Spende für Freizeitaktivitäten mit den Jugendlichen wie beispielsweise Ausflüge und Ferienfahrten einsetzen will, was sonst aus Kostengründen nicht möglich wäre.
„Nachhaltigkeit
ist für uns nicht nur ein strategisches Ziel, sondern auch bei alltäglichen
Entscheidungen wie dieser handlungsleitend", sagt Roland Melzer, Leiter
des Siemens Standorts Fürth. „Die noch neuwertigen Regale in die Entsorgung zu
geben, hätte dem widersprochen. Stattdessen freuen wir uns, dass unsere
Mitarbeitenden davon profitieren und gleichzeitig eine soziale Einrichtung in
unserem Stadtteil unterstützt wird."
Autostore-System
optimiert Logistik
Das
Autostore-Lagersystem, das seit August 2025 in Betrieb ist, optimiert die
Logistikabläufe am Standort erheblich. Für die Implementierung des Systems mit
20.000 Behältern musste die alte Mehrgeschossanlage geräumt werden. Die dort
gelagerten Regale wurden nicht mehr benötigt. Mitarbeitende des Elektronikwerks
Fürth organisierten in Eigeninitiative die Abwicklung und das Abholen der
Regale.
Spende im
Rahmen der Stadtteilpatenschaft
Die
Spendenübergabe erfolgt im Rahmen der Stadtteilpatenschaft, die Siemens mit dem
Fürther Stadtteil Hardhöhe eingegangen ist. Diese Patenschaft zielt darauf ab,
niederschwellige Projekte in den Bereichen soziale Teilhabe, Bildung,
Begegnung, Nachhaltigkeit und Armutsprävention zu unterstützen.
In Sachen
Nachhaltigkeit ist der Standort Fürth ein Vorreiter bei Siemens: Als
Pilotfabrik für Siemens in Deutschland erreicht der Standort auf der Hardhöhe ziel
Anfang 2026 CO₂-Neutralität – vier Jahre vor dem konzernweiten Dekarbonisierungsziel
für 2030. Mit großflächigen Photovoltaikanlagen, modernen Wärmepumpen und
intelligenten Energiesystemen hat sich der Standort als Pilotfabrik für
nachhaltige Produktion etabliert. Für diese Erfolge erhielt Siemens Fürth 2025
die Auszeichnung „Sustainability Lighthouse" des Weltwirtschaftsforums.
Allein mit dem weiteren Ausbau der Photovoltaikanlage, die etwa 1.250.000
Kilowattstunden erzeugt und rund 15 Prozent des Strombedarfs am Standort deckt,
werden 700 Tonnen CO₂ pro Jahr eingespart.
Klimaneutraler
Standort: Oberbürgermeister Thomas Jung (2.v.r.) ließ sich im Kesselhaus von
Siemens Fürth die neue Wärmepumpen-Anlage erläutern. Der Standort ist seit
Anfang 2026 CO₂-neutral und damit der erste Bestandsstandort bei
Siemens in Deutschland, der das Klimaziel des Unternehmens erfüllt.
Facilitymanager Stefan Kleinlein (2.v.l.) erklärt Einzelheiten der Anlage, die mit
2000 KW Wärme- und 700 KW Elektrische-Leistung den Standort umweltfreundlich
mit Wärme versorgt. Links im Bild: Standortleiter Roland Melzer.
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führendes Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheitswesen. Anspruch des Unternehmens ist es, Technologie zu entwickeln, die den Alltag verbessert, für alle. Indem es die reale mit der digitalen Welt verbindet, ermöglicht es den Kunden, ihre digitale und nachhaltige Transformation zu beschleunigen. Dadurch werden Fabriken effizienter, Städte lebenswerter und der Verkehr nachhaltiger. Als führendes Unternehmen im Bereich industrieller Künstlicher Intelligenz nutzt Siemens sein umfassendes Fachwissen, um KI - einschließlich generativer KI - auf reale Anwendungen zu übertragen und entwickelt KI-Lösungen für Kunden aller Branchen, die einen echten Mehrwert bieten. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers, einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der Pionierarbeit im Gesundheitswesen leistet. Für jeden Menschen. Überall. Nachhaltig.
Im Geschäftsjahr 2025, das am 30. September 2025 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 78,9 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 10,4 Milliarden Euro. Zum 30.09.2025 beschäftigte das Unternehmen auf fortgeführter Basis weltweit rund 318.000 Menschen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.