Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release12. November 2024Siemens AGMannheim
Siemens Mannheim schließt Umzug ab
Die Siemens-Niederlassung Mannheim hat ihren neuen Sitz in der Hans-Thoma-Straße im Mannheimer Stadtteil Neuostheim
Der Umzug der Siemens-Niederlassung Mannheim ist abgeschlossen: Siemens Mannheim hat seinen neuen Sitz in der Hans-Thoma-Straße. Rund 600 Mitarbeitende sind von der Dynamostraße an den neuen Standort in Neuostheim umgezogen. Mit einer ausgezeichneten Infrastruktur sowie einem innovativen und nachhaltigen Arbeitsumfeld bietet der Standort im Stadtteil Neuostheim ideale Voraussetzungen für Siemens in Mannheim. Der Mietvertrag für das Bürogebäude mit Adler Immobilien Investment Viernheim unterstreicht die Bedeutung des Standorts in der langjährigen Geschichte von Siemens in der Region. Seit der Gründung einer Bezirksvertretung im Jahr 1891 ist Siemens der Stadt sowie der Metropolregion Rhein-Neckar eng verbunden. Mit dem Einzug in das neue Gebäude bekräftigt Siemens sein langfristiges Bekenntnis zum Standort Mannheim.
Der neue Standort in Mannheim bietet ideale Voraussetzungen für Siemens, seine Kunden sowie Mitarbeitenden und Auszubildenden. Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) liegt in unmittelbarer Nähe. Die Mannheimer Innenstadt sowie der Hauptbahnhof sind über die innerstädtischen Hauptverkehrsachsen mit Fahrrad, PKW sowie den öffentlichen Verkehrsmitteln in wenigen Minuten erreichbar. Die Haltestellen des ÖPNV liegen in unmittelbarer Nähe zum neuen Standort der Niederlassung. Der Standort hat eine ausgezeichnete Anbindung an die Autobahn 656 mit Anbindung an die A6 sowie die Bundestraßen 38a und 36.
Das neue Gebäude zeichnet sich durch einen
CO₂-neutralen Gebäudebetrieb aus, welcher durch den Einsatz von Wärmepumpen und
Wärmetauscher, Photovoltaik sowie Strom aus umweltfreundlichen Energieträgern
ermöglicht wird. Damit wird das Ziel von Siemens, bis 2030 CO₂-neutral zu sein,
unterstützt.
Neben den
ambitionierten Klimazielen kommen innovative Technologien von Siemens zum
Einsatz, die vor allem den Betrieb und die Nutzung des Gebäudes in hohem Maße
optimieren werden. Ziel ist hierbei, die Flächen und die Gebäudeinfrastruktur
so effizient wie möglich zu nutzen und hohe energetische sowie wirtschaftliche
Einsparungen zu generieren. Die technische Grundlage hierfür bilden Sensorik-Systeme
und digitale Gebäudeservices kombiniert in einer globalen
Gebäudemanagementplattform namens Building X.
„Mit dem Gebäude in Mannheim
Neuostheim haben wir einen Standort gefunden, der unseren innovativen,
nachhaltigen und qualitativen Ansprüchen entspricht“, sagt Jürgen Britzius, Repräsentant
der Siemens-Niederlassung Mannheim. „Die von uns angemieteten Etagen wurden
nach unseren Bedürfnissen geplant und gebaut. Sie bilden verschiedenste
Arbeitskonzepte, so dass wir ein hohes Maß an Flexibilität haben. Unsere
neue Büroumgebung bietet uns modernste technische Ausstattung nachhaltige
Umweltlösungen, wie beispielsweise eine energieeffiziente Gebäudeausrüstung.“
Bei dem neuen Arbeitsumfeld stehen Sicherheit, Komfort,
Kollaboration und unterstützendende digitale Services im Fokus. Auf Basis
verschiedener Softwareanwendungen und einer übergeordneten Managementplattform wird
die Nutzung und der Betrieb des Gebäudes optimal auf die Mitarbeitenden
angepasst. Bei den Anwendungen handelt es sich beispielsweise um
Softwarelösungen zur einfachen Arbeitsplatzbuchung und Raumbelegung per App
oder Browser. Bei Freigabe des Mitarbeitenden seiner oder ihrer Anwesenheit
können Kolleginnen und Kollegen sich beispielsweise in der Nähe einen
Arbeitsplatz buchen. In der App sind außerdem Raumpläne hinterlegt, sodass die
Mitarbeitenden wissen, wo sie sich befinden und sich auch im Notfall gut und
schnell orientieren können.
Über Siemens in Mannheim
Siemens ist seit Gründung einer Bezirksvertretung im Jahr
1891 der Stadt sowie der Metropolregion Rhein-Neckar-Dreieck eng verbunden. Das
Betreuungsgebiet der Niederlassung entspricht exakt der Ausbreitung dieser
Region. Die Niederlassung vertreibt Produkte, Systeme, Lösungen und Services
für das Siemens AG Portfolio von Digital Industries (Automatisierung,
Antriebstechnik, Digitalisierung) sowie von Smart Infrastructure (Gebäudeautomatisierung,
Sicherheits- und Installationstechnik).
Für diese Pressemitteilung
Die
Siemens AG (Berlin und München) ist ein führendes Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheitswesen. Anspruch des Unternehmens ist es, Technologie zu entwickeln, die den Alltag verbessert, für alle. Indem es die reale mit der digitalen Welt verbindet, ermöglicht es den Kunden, ihre digitale und nachhaltige Transformation zu beschleunigen. Dadurch werden Fabriken effizienter, Städte lebenswerter und der Verkehr nachhaltiger. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers, einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft des Gesundheitswesens gestaltet.
Im Geschäftsjahr 2023, das am 30. September 2023 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 74,9 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 8,5 Milliarden Euro. Zum 30.09.2023 beschäftigte das Unternehmen auf fortgeführter Basis weltweit rund 305.000 Menschen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
www.siemens.com.