[{"name":"Home","site_name":"Presse | Unternehmen | Siemens","description":"","url_str":"\/de\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"9","base_nodepath":"\/node\/9","base_path":"\/de\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/de","current_language_id":"de","nav_path":"\/de\/de","children":[],"home_url":"https:\/\/www.siemens.com\/de-de","search_url":"https:\/\/www.siemens.com\/de-de\/search.html?query="}]
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Neue Kooperation: Siemens und VDI-GaraGe fördern
gemeinsam MINT-Bildung
Kooperationsvereinbarung unterzeichnet
Siemens-Lernwerkstatt in der VDI-GaraGe eingerichtet
Spende über 2.000 Euro für MINT-Gutscheine
Kooperationsvereinbarung unterzeichnet
Siemens-Lernwerkstatt in der VDI-GaraGe eingerichtet
Spende über 2.000 Euro für MINT-Gutscheine
Karsten Petrusch, Repräsentant der Siemens-Niederlassung Leipzig, (im Bild links) übergab zusammen mit Andreas Meissner von Siemens Professional Education einen Scheck über 2000 Euro an Friderike Birenheide, VDI-GaraGe, für MINT-Gutscheine, über die die Teilnahme an unterrichtsergänzenden Angeboten finanziert werden kann.
Die Siemens-Niederlassung Leipzig und die VDI GaraGe gemeinnützige GmbH Leipzig haben eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, um junge Talente in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) gemeinsam zu fördern. Die Partnerschaft zielt darauf ab, das Interesse und die Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern in diesen Zukunftsfeldern zu stärken und sie für technische Berufe zu begeistern. Anlässlich der Auftaktveranstaltung in der neuen Siemens-Lernwerkstatt überreichte Karsten Petrusch, Repräsentant der Siemens-Niederlassung Leipzig, außerdem einen Scheck über 2.000 Euro für MINT-Gutscheine der VDI-GaraGe, über die die Teilnahme an unterrichtsergänzenden Angeboten finanziert wird.
Im Rahmen der Kooperation unterstützt
die Siemens-Niederlassung Leipzig die VDI GaraGe bei der Durchführung der
Siemens Lernwerkstatt, einem innovativen Bildungsprojekt. Die Siemens
Lernwerkstatt bietet vielfältige Workshops an, die von der Erkundung der Welt
der erneuerbaren Energien bis hin zur spielerischen Einführung in die Programmierung
mit dem Micro:bit-Controller reichen.
Zu den zentralen Zielen der Kooperation
gehört es, Kindern und Jugendlichen im Alter von 10 bis 18 Jahren, insbesondere
jungen Frauen, den Zugang zu technischen Inhalten zu erleichtern. Siemens
stellt dafür modernste Ausstattung und technische Unterstützung bereit und
fördert somit eine praxisnahe und interaktive Lernerfahrung.
"Unser Engagement bei der VDI
GaraGe Leipzig ist ein bedeutender Schritt in Richtung einer intensiveren
MINT-Förderung. Wir sind stolz darauf, durch Workshops und innovative
Lerninhalte den Grundstein für die Zukunft junger Talente in technischen Berufen
zu legen", erklärt Karsten Petrusch, Sprecher der Siemens Niederlassung
Leipzig.
Die VDI GaraGe übernimmt als
Veranstalter Verantwortung für die Organisation und Durchführung der Kurse. Sie
stellt die notwendigen Räumlichkeiten und sorgt für die Abwicklung des
Veranstaltungsmanagements.
Die Vereinbarung gilt bis Ende des
Jahres 2027 und kann verlängert werden.
Schülerinnen
und Schüler der Helmholtzschule Leipzig nutzen
als Erste das neue Bildungsangebot.
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führendes Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheitswesen. Anspruch des Unternehmens ist es, Technologie zu entwickeln, die den Alltag verbessert, für alle. Indem es die reale mit der digitalen Welt verbindet, ermöglicht es den Kunden, ihre digitale und nachhaltige Transformation zu beschleunigen. Dadurch werden Fabriken effizienter, Städte lebenswerter und der Verkehr nachhaltiger. Als führendes Unternehmen im Bereich industrieller Künstlicher Intelligenz nutzt Siemens sein umfassendes Fachwissen, um KI - einschließlich generativer KI - auf reale Anwendungen zu übertragen und entwickelt KI-Lösungen für Kunden aller Branchen, die einen echten Mehrwert bieten. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers, einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der Pionierarbeit im Gesundheitswesen leistet. Für jeden Menschen. Überall. Nachhaltig.
Im Geschäftsjahr 2024, das am 30. September 2024 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 75,9 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 9,0 Milliarden Euro. Zum 30.09.2024 beschäftigte das Unternehmen auf fortgeführter Basis weltweit rund 312.000 Menschen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
VDI-GaraGe: Spielend die Welt von Wissenschaft und Technik entdecken
Die VDI-GaraGe ist seit 25 Jahren DIE innovative Lernfabrik für Wissenschaft und Technik. In modernen Werkstätten erhalten Kinder und Jugendliche einen Einblick in die Vielfalt der MINT Fächer und Berufswelten von Ingenieurinnen, Ingenieuren und technischen Fachkräften. Mit vielfältigen Bildungsangeboten leistet die VDI GaraGe einen wichtigen Beitrag zur Nachwuchsförderung in den MINT Berufen.
Die Angebote richten sich an Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, schulische Institutionen und Familien.
Die vielfältigen Angebote reichen von Freizeitangeboten wie Ferienworkshops und Nachmittags-AGs bis zu unterrichtsergänzenden Angeboten und professioneller Berufsorientierungsarbeit.
Und wer Lust hat, kann sogar seinen Geburtstag in der VDI-GaraGe feiern.