[{"name":"Home","site_name":"Presse | Unternehmen | Siemens","description":"","url_str":"\/de\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"9","base_nodepath":"\/node\/9","base_path":"\/de\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/de","current_language_id":"de","nav_path":"\/de\/de","children":[],"home_url":"https:\/\/www.siemens.com\/de-de","search_url":"https:\/\/www.siemens.com\/de-de\/search.html?query="}]
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Klimafreundliche Mittelspannungstechnik für Trafostation 8 in Bad Windsheim
Stadtwerke Bad Windsheim installieren fluorgasfreie Mittelspannungsanlage in Trafostation 8
Investition in Klimaschutz und Versorgungssicherheit
Siemens blue GIS-Schaltanlage setzt klimafreundliches Isolationsgas „Clean Air“ ein
Stadtwerke Bad Windsheim installieren fluorgasfreie Mittelspannungsanlage in Trafostation 8
Investition in Klimaschutz und Versorgungssicherheit
Siemens blue GIS-Schaltanlage setzt klimafreundliches Isolationsgas „Clean Air“ ein
Neue Technik für Trafostation 8: Stadtwerke Bad Windsheim und Siemens machen die Stromversorgung in Bad Windsheim fit für die Zukunft: (v.l.) Markus Fröhlich, Leiter Kabel-Asset Stadtwerke Bad Windsheim, Thomas Hartlehnert, Werkleiter Stadtwerke Bad Windsheim, Michael Zeltner, Vertrieb Siemens Smart Infrastructure, Christoph Menger, Leiter Elektrifizierung und Automation, Sebastian Robert List, Siemens Projektleiter.
Die Stadtwerke Bad Windsheim setzen ein Zeichen für Nachhaltigkeit und stellen die Mittelspannungs-Schaltanlagen in der Trafostation 8 auf fluorgasfreien Betrieb um. Die bestehende Anlage aus dem Jahr 1982 wird durch eine moderne 20-kV-Schaltanlage mit klimafreundlicher Technik von Siemens ersetzt. Siemens Smart Infrastructure hat mit der blue GIS Mittelspannungs-Schaltanlage eine umweltfreundliche Alternative zur Isolierung entwickelt, die ein Gasgemisch, bestehend aus den natürlichen Bestandteilen der Umgebungsluft, so genannter „trockener Luft“ (Clean Air), einsetzt. Diese Lösung ist nicht nur umweltfreundlich, sondern erfüllt auch die Anforderungen der kommenden EU-Verordnung, die den Einsatz des klimaschädlichen Isoliergases Schwefelhexafluorid (SF6) in Mittelspannungsschaltanlagen bis 24 kV ab dem 1. Januar 2026 untersagt. Die Stadtwerke Bad Windsheim investieren daher in eine neue, klimafreundliche Anlage und kooperieren bei der technischen Realisierung des Umstiegs mit Siemens. Die Schaltanlage verfügt außerdem über die Möglichkeit der Fernsteuerung, ist kommunikationsfähig und für nachträgliche Erweiterungen vorbereitet.
„Als Stadtwerke Bad Windsheim freuen wir uns besonders, dass
wir die Vorteile einer gasisolierten Anlage in einer nachhaltigen klimaverträglichen
und wirtschaftlichen technischen Umsetzung realisieren konnten. Zu diesen
gehören unter anderem die Wartungsfreiheit, die Personensicherheit und auch die
Kompaktheit der Schaltanlage“, erklärte Thomas Hartlehnert, Werkleiter der
Stadtwerke Bad Windsheim.
„Mit der fluorgasfreien Schaltanlage ermöglichen wir unserem
Kunden einen nachhaltigen und zugleich zukunftssicheren und wirtschaftlichen
Netzbetrieb“, sagte Christoph Menger, Leiter Elektrifizierung und Automation
bei Siemens Deutschland. „Durch den vollständigen Verzicht auf Fluorgase sind
unsere Kunden auch hinsichtlich möglicher zukünftiger Regulierungen auf der
sicheren Seite. Und mit der Möglichkeit, eine cloud-basierten
Zustandsüberwachung nachzurüsten, sind die Schaltanlagen in jeglicher Hinsicht
fit für die Zukunft“, so Menger weiter.
Mittelspannungsanlagen braucht man, um die elektrische
Energie der Verbraucher oder Erzeugeranlagen an das Mittelspannungsnetz
anzubinden. Sie sind damit ein elementarer Bestandteil der Trafostationen und
gewährleisten eine effiziente sowie sichere Übertragung von Elektrizität.
Siemens liefert den Stadtwerken Bad Windsheim neben der Schaltanlage auch das
Stationsgebäude, einen Öl-Transformator sowie Niederspannungsverteiler und die
Gleichspannungsversorgung.
Neue Technik für Trafostation 8: Stadtwerke Bad Windsheim und Siemens machen die Stromversorgung in Bad Windsheim fit für die Zukunft.
Die Stadtwerke Bad Windsheim sind als kommunaler Eigenbetrieb das Energie- und Wasserversorgungsunternehmen der Stadt Bad Windsheim. Wasser, Strom, Erdgas, Wärme: So sehen unsere Kernkompetenzen aus. Die Menschen in Bad Windsheim beliefern wir als kommunaler Versorger bereits seit Beginn des 20. Jahrhunderts mit Wasser und Strom. 1982 kam dann die Erdgasversorgung hinzu. Wir sind ein moderner Arbeitgeber mit mehr als 35 Mitarbeitern und Auszubildenden und als Dienstleistungsunternehmen verlässlicher, bürgernaher Partner.
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führendes Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheitswesen. Anspruch des Unternehmens ist es, Technologie zu entwickeln, die den Alltag verbessert, für alle. Indem es die reale mit der digitalen Welt verbindet, ermöglicht es den Kunden, ihre digitale und nachhaltige Transformation zu beschleunigen. Dadurch werden Fabriken effizienter, Städte lebenswerter und der Verkehr nachhaltiger. Als führendes Unternehmen im Bereich industrieller Künstlicher Intelligenz nutzt Siemens sein umfassendes Fachwissen, um KI – einschließlich generativer KI – auf reale Anwendungen zu übertragen und entwickelt KI-Lösungen für Kunden aller Branchen, die einen echten Mehrwert bieten. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers, einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der Pionierarbeit im Gesundheitswesen leistet. Für jeden Menschen. Überall. Nachhaltig.
Im Geschäftsjahr 2024, das am 30. September 2024 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 75,9 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 9,0 Milliarden Euro. Zum 30.09.2024 beschäftigte das Unternehmen auf fortgeführter Basis weltweit rund 312.000 Menschen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.