Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Ferienlager für ukrainische Waisenkinder

Ganz unbeschwert gemeinsam spielen - die Teilnehmenden des diesjährigen Ferienlagers für ukrainische Kinder freuen sich auf schöne Tage in Sachsen

30 Kinder und Jugendliche aus Luzk/Ukraine verbringen vom 3. bis zum 16. August unbeschwerte Ferientage in der Jugendherberge Falkenhain an der Talsperre Kriebstein. Bereits zum dritten Mal haben Betriebsrat und engagierte Beschäftigte von Siemens Leipzig dieses Kinderferienlager in Kooperation mit dem Verein Eine Welt e.V. – Leipzig organisiert. Einer der Höhepunkte wird der Besuch des Siemens-Werkes in Leipzig sein.
„Wir wollen den Kindern eine unvergessliche Zeit in Sachsen sowie etwas Freude und Abwechslung schenken, die sie in einer äußerst schwierigen Lebenssituation nur selten erfahren", sagt Betriebsratsvorsitzender Michael Hellriegel. Viele der Kinder im Alter zwischen 7 und 16 Jahren sind Waisen oder Halbwaisen.
Auf dem Ferienprogramm stehen unter anderem Ausflüge nach Chemnitz und Berlin. Außerdem sind zahlreiche Freizeitaktivitäten wie ein Fußballturnier, Wanderungen, Bastel- und Kreativkurse, ein Besuch im Erlebnisbad RIFF und vieles mehr geplant. Am 14. August besuchen die ukrainischen Gäste das Leipziger Werk für Niederspannungsschaltanlagen und machen anschließend einen Ausflug zum Cospudener See. Nach einer Bootsfahrt zum Kanuclub Motor Leipzig West findet dort das Abschluss-Grillfest statt.
Drei der Kinder haben während ihres Aufenthaltes in Sachsen Geburtstag, die selbstverständlich gebührend gefeiert werden.
Dank der Spenden, unter anderem vom Siemens Caring Hands e.V. sowie durch bezahlte Freistellungen von Mitarbeitenden im Rahmen des firmenseitigen Volunteering-Programms konnte dieses Ferienlager erneut ermöglicht werden.
Die langjährige Kooperation mit der Administration in Luzk umfasst neben dem Ferienlager auch Weihnachtspäckchen-Aktionen, die bereits dreimal stattgefunden haben. Auch 2025 ist eine solche Aktion wieder geplant.

Für diese Pressemitteilung

Press Folders

Folgen Sie uns auf X

Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führendes Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheitswesen. Anspruch des Unternehmens ist es, Technologie zu entwickeln, die den Alltag verbessert, für alle. Indem es die reale mit der digitalen Welt verbindet, ermöglicht es den Kunden, ihre digitale und nachhaltige Transformation zu beschleunigen. Dadurch werden Fabriken effizienter, Städte lebenswerter und der Verkehr nachhaltiger. Als führendes Unternehmen im Bereich industrieller Künstlicher Intelligenz nutzt Siemens sein umfassendes Fachwissen, um KI - einschließlich generativer KI - auf reale Anwendungen zu übertragen und entwickelt KI-Lösungen für Kunden aller Branchen, die einen echten Mehrwert bieten. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers, einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der Pionierarbeit im Gesundheitswesen leistet. Für jeden Menschen. Überall. Nachhaltig.
Im Geschäftsjahr 2024, das am 30. September 2024 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 75,9 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 9,0 Milliarden Euro. Zum 30.09.2024 beschäftigte das Unternehmen auf fortgeführter Basis weltweit rund 312.000 Menschen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Mehr

Kontakt

Elke Fuchs

Siemens AG

+49 172 36 45 594