Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release27. März 2026Siemens AGErlangen
Der Siemens Campus Erlangen wächst: Startschuss für die Umzüge ist gefallen
Neue Heimat für viele Siemens-Mitarbeitende aus Nürnberg: Der Siemens Campus Erlangen.
Umzugsbewegungen an den Standorten
Von März bis Sommer 2026 wechseln rund 4.000 Mitarbeitende an
neue, moderne Arbeitsplätze im Großraum Nürnberg. Die Umzüge verteilen sich
auf mehrere Standorte. Die größte Veränderung betrifft den Standort
Nürnberg-Moorenbrunn: Rund 1.600 Mitarbeitende ziehen an den Siemens Campus
Erlangen, weitere etwa 400 wechseln zum Produktions- und Entwicklungsstandort
nach Fürth. Zusätzlich verlagern rund 600 Mitarbeitende aus dem Nürnberger
Norden sowie rund 1.150 Beschäftigte aus Erlangen Mitte ihre Arbeitsplätze an
den Siemens Campus Erlangen.
Mit der Eröffnung des letzten Moduls auf dem Campus im Sommer
2026 sind die Umzüge weitestgehend abgeschlossen. Dann werden zusammen mit dem
Siemens Technology Campus im Erlanger Westen mehr als 20.000 Menschen für
Siemens (ohne Siemens Healthineers) in Erlangen tätig sein.
Change-Management stellt Menschen in den Mittelpunkt
Im Rahmen eines umfassenden Change-Managements
unterstützt Siemens die Mitarbeitenden während des gesamten Umzugsprojekts. Bereits
in der Planungsphase wurden Informations- und Dialogangebote geschaffen. Eine
Schlüsselrolle spielt das so genannte Botschaftermodell: Rund 70 geschulte
„Change Ambassadors“ begleiten ihre Teams als vertraute Ansprechpersonen,
nehmen Rückmeldungen auf und unterstützen bei organisatorischen und
persönlichen Fragen.
„Für unsere Mitarbeitenden bedeutet der Umzug
zunächst einmal eine Veränderung. Deshalb sorgen wir bei jedem Umzug dafür,
dass sich niemand allein gelassen fühlt. Unser Ziel ist es, auf alle Fragen
klare und hilfreiche Antworten zu geben“, sagt Jan Niehuis, Personalleiter der
Standorte Nürnberg und Erlangen Gesamt. Die bisherigen Rückmeldungen seien
positiv. „Viele Mitarbeitende haben den neuen Campus bereits bei Rundgängen,
Teammeetings oder an Pilotarbeitsplätzen kennengelernt und freuen sich auf ihren
zukünftigen Arbeitsplatz“, so Niehuis.
Für diese Pressemitteilung
Folgen Sie uns unter
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führendes Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheitswesen. Anspruch des Unternehmens ist es, Technologie zu entwickeln, die den Alltag verbessert, für alle. Indem es die reale mit der digitalen Welt verbindet, ermöglicht es den Kunden, ihre digitale und nachhaltige Transformation zu beschleunigen. Dadurch werden Fabriken effizienter, Städte lebenswerter und der Verkehr nachhaltiger. Als führendes Unternehmen im Bereich industrieller Künstlicher Intelligenz nutzt Siemens sein umfassendes Fachwissen, um KI - einschließlich generativer KI - auf reale Anwendungen zu übertragen und entwickelt KI-Lösungen für Kunden aller Branchen, die einen echten Mehrwert bieten. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers, einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der Pionierarbeit im Gesundheitswesen leistet. Für jeden Menschen. Überall. Nachhaltig.
Im Geschäftsjahr 2025, das am 30. September 2025 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 78,9 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 10,4 Milliarden Euro. Zum 30.09.2025 beschäftigte das Unternehmen auf fortgeführter Basis weltweit rund 318.000 Menschen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.