Siemens und der Deutsche Tennis Bund haben ihre Partnerschaft verlängert.
Wie ein Ökosystem für digitale Innovation funktionieren kann
SIFAIR baut Messe-Modelle und -Exponate, virtuelle Ausstellungsstücke und schafft Datengrundlage für den digitalen Zwilling.
Mit dem Projekt „Siemensstadt 2.0“ entsteht in Berlin-Spandau ein neuer Stadtteil
der Zukunft. Nun soll der bisherige Arbeitstitel durch einen Namen abgelöst
werden. Fünf Alternativen stehen zur Online-Abstimmung.
1966 in Mannheim geboren, trat der Diplom-Betriebswirt 1985 in die Siemens AG ein und legte eine beispielhafte Karriere in den Bereichen Vertrieb, Finanzen und regionaler Geschäftsleitung des Konzerns hin. Ab 2008 hatte Bartmann Leitungs- positionen für Siemens Deutschland inne und war dabei verantwortlich für die Division Building Technologies, den Sektor Infrastructure & cities sowie die deutsche Vertriebs- und Serviceorganisation. Als CEO von Siemens Deutschland repräsentiert er heute die Siemens AG gegenüber Politik und Öffentlichkeit und leitet das Smart Infrastructure-Geschäft im deutschen Markt.
Im Herzen der Metropolregion befindet sich ein Test-Center speziell für die Automobilindustrie. Was hier gezeigt wird? Die Zukunft der Automobilproduktion.
Über die Paprika, die die MRT-Technologie vorantrieb und
Siemens auf dem Mond: geh mit uns auf eine Reise durch die Geschichte der Innovationen aus
der Metropolregion Nürnberg.