Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens StudyHub: Kostenlose Lernplätze für Studierende in Zürich

Während der Prüfungszeiten bilden sich vor Zürcher Hochschulen und Bibliotheken lange Schlangen. An vielen Standorten hat es schlicht zu wenige Lernplätze in dieser Zeit. Studierende warten teilweise bis zu einer Stunde, um einen Lernplatz zu ergattern. Die Bibliotheken verlängern zwar ihre Öffnungszeiten, doch die Plätze sind schnell belegt. Mit dem StudyHub schafft Siemens zusätzliche Kapazitäten und bietet den Studierenden ein Umfeld, um sich optimal auf die Prüfungen vorzubereiten. Der Lernplatz kann online kostenlos auf Tagesbasis gebucht werden.
Das Lernen ausserhalb von zu Hause ist beliebt. Viele Studierende sind produktiver in einer Bibliothek oder einem ähnlichen Umfeld. Die Umgebung mit anderen lernenden Menschen fördert die Konzentration und reduziert Ablenkungen. Der Siemens StudyHub bietet genau diese Atmosphäre – inklusive WLAN, Kaffee, Getränken und Snacks. Alle Leistungen trägt Siemens, die Verpflegung wird von der Valora Group zur Verfügung gestellt.
Career Sessions
In diesem Jahr wird das Angebot von Siemens noch erweitert: Einmal wöchentlich finden die Career Sessions statt. Das HR-Team von Siemens Schweiz steht Studierenden für CV-Checks sowie Fragen und Informationen zu Karrieremöglichkeiten zur Verfügung.
Siemens fördert die Ausbildung von jungen Menschen mit verschiedenen Initiativen: An den Kids Coding Days können Kinder im Schulalter auf spielerische Art erste Erfahrungen im Programmieren machen. An den Meitli-Technik-Tagen bekommen Schülerinnen aus der Sekundarstufe I einen einmaligen Einblick in die technologische Berufswelt. Darüber hinaus zeichnet das Unternehmen mit dem Siemens Excellence Award jährlich die herausragendsten Bachelorarbeiten aus. Weiter absolvieren rund 240 Jugendliche eine Berufslehre bei Siemens in der Schweiz und rund 200 Werkstudierende können neben dem Studium erste Berufserfahrung beim Technologieunternehmen sammeln.
Hohe Nachfrage, wenige Plätze noch verfügbar
Im vergangenen Jahr war der StudyHub schnell ausgebucht. Dieses Jahr stellt Siemens mehr Plätze zur Verfügung – dennoch sind bereits über 1000 Buchungen eingegangen. Noch gibt es wenige freie Plätze. Interessierte Studierende können sich unter www.siemens.ch/studyhub ihren Lernplatz sichern.

Siemens StudyHub 2026

Siemens StudyHub 2026

Siemens StudyHub 2026

Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führendes Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheitswesen. Anspruch des Unternehmens ist es, Technologie zu entwickeln, die den Alltag verbessert, für alle. Indem es die reale mit der digitalen Welt verbindet, ermöglicht es den Kunden, ihre digitale und nachhaltige Transformation zu beschleunigen. Dadurch werden Fabriken effizienter, Städte lebenswerter und der Verkehr nachhaltiger. Als führendes Unternehmen im Bereich industrieller Künstlicher Intelligenz nutzt Siemens sein umfassendes Fachwissen, um KI - einschließlich generativer KI - auf reale Anwendungen zu übertragen und entwickelt KI-Lösungen für Kunden aller Branchen, die einen echten Mehrwert bieten. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers, einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der Pionierarbeit im Gesundheitswesen leistet. Für jeden Menschen. Überall. Nachhaltig.

Im Geschäftsjahr 2025, das am 30. September 2025 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 78,9 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 10,4 Milliarden Euro. Zum 30.09.2025 beschäftigte das Unternehmen auf fortgeführter Basis weltweit rund 318.000 Menschen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Mehr

Kontakt

Marc Estermann

+41 79 545 13 37