BFH-Student wird mit dem regionalen Siemens Excellence Award ausgezeichnet
Der Blitz-Informationsdienst
von Siemens (BLIDS) registrierte in der Schweiz vom 1. Juni bis 31. August 2023
insgesamt 48 057 Blitzeinschläge. Im letzten Sommer
waren es in diesem Zeitraum lediglich rund 37 000. Mit 7.0 Einschlägen pro km2
lag die grösste Blitzdichte in der Gemeinde Paradiso im Kanton Tessin. Der
zweithöchste Wert wurde im Kanton Basel-Land gemessen: Die Ortschaft Liedertswil
verzeichnete 6,59 Blitze pro km². Seit mehr als 20 Jahren misst
Siemens die Blitzaktivitäten in der Schweiz.
Mit ihrer Bachelorarbeit «Deep-Learning-Based Cell Segmentation for the Detection of Thyroid Cancer in Single Cells» gewinnen Tenzin Samdrup Langdun (32) und Martin Oswald (27) von der ZHAW den mit 4’000 Franken dotierten regionalen Siemens Excellence Award. Die Jungingenieure der ZHAW sind damit für den nationalen Siemens Excellence Award 2024 nominiert, der mit 10’000 Franken dotiert ist.
Mit seiner Bachelorarbeit «Online IDE Construction Kit» gewinnt Tibo Clausen (22) von der Hochschule Luzern für seine innovative Arbeit den mit 4000 Franken dotierten regionalen Siemens Excellence Award. Der Informatikstudent aus Granges VS ist damit für den nationalen Siemens Excellence Award 2024 nominiert, der mit 10 000 Franken dotiert ist.
Das unabhängige Analystenhaus Verdantix stuft Siemens Smart Infrastructure als führenden Anbieter von integrierter Sicherheitssoftware für intelligente Gebäude ein. Die Software ist Teil des Siemens Xcelerator-Portfolios. Die weltweiten Aktivitäten von Siemens Smart Infrastructure werden vom Hauptsitz in Zug gesteuert.
Die CKW AG hat Ende Mai 2023 in Littau/LU die erste fluorgasfreie Mittelspannungsschaltanlage in der Schweiz in Betrieb genommen. Dabei handelt es sich um eine Siemens blue GIS-Lastschaltanlage für die sekundäre Verteilungsebene mit einer Bemessungsspannung von 24kV die im Netz der CKW mit 20 kV betrieben wird. Die Anlage wird dank der «Clean Air»-Technologie komplett ohne klimaschädliches F-Gas betrieben. Das blue GIS-Produktportfolio von Siemens verbindet eine hohe Versorgungssicherheit mit klimaneutraler Technologie.
Siemens kann in der Schweiz im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2023 ein sehr gutes Ergebnis vorweisen. Der Umsatz liegt nach den ersten sechs Monaten (1. Oktober 2022 – 31. März 2023) bei 1,406 Milliarden Franken und damit deutlich über dem Wert des Vorjahres (1,079 Milliarden Franken). Das grosse Wachstum ist in erster Linie auf den Zusammenschluss des Medizintechnikunternehmens Varian mit Siemens Healthineers zurückzuführen. Auf vergleichbarer Basis gerechnet stieg der Umsatz um 2,1 %. Als einer der grössten Technologiearbeitgeber im Land beschäftigt Siemens per Ende März 2023 rund 5900 Mitarbeitende in der Schweiz. Im kommenden Herbst feiert das Unternehmen die Eröffnung des neuen Campus in Zug, für den insgesamt rund 250 Millionen Franken investiert wurden.