- 20 Mireo Plus B treinen op batterijaandrijving voor Baden-Württemberg
- Onderhoudscontract van 29,5 jaar
- Treinen worden tegen juni 2023 geleverd
Landesanstalt Schienenfahrzeuge
Baden-Württemberg (SFBW) heeft bij Siemens Mobility 20 Mireo Plus B-treinen
besteld. De tweedelige elektrische treinstellen met 120 zitplaatsen kunnen
dankzij hun hybride batterijaandrijving rijden op spoorlijnen met of zonder
bovenleiding. Het is de bedoeling dat ze worden ingezet op het regionale net 8
van Ortenau. Het contract omvat ook het onderhoud van de treinen door Siemens
Mobility voor een periode van iets minder dan 30 jaar. Staatssecretaris van
Verkeer Winfried Hermann zei: “Dit zal de eerste keer zijn dat treinen op batterijaandrijving in Baden-Württemberg worden gebruikt. Met deze innovatieve technologie wordt
ook de elektrificatie van spoorlijnen zonder continue bovenleiding mogelijk.”
Het
marktonderzoeksbureau Navigant Research heeft onlangs Smart Infrastructure van
Siemens verkozen als toonaangevende leverancier van beheersystemen voor
gedistribueerde energie (DERMS). Het verslag van “Navigant Research
Leaderboard: DERMS Vendors” beoordeelde de strategie en uitvoering van 16
leveranciers voor het beheer van gedistribueerde energiebronnen en netwerk.
- Volkswagens eerste elektrische auto’s van de nieuwe generatie worden
gebouwd met automatiseringstechnologie van Siemens
- Samen met Volkswagen ontwikkelt Siemens een standaard voor de
toekomstige generatie van elektrische auto’s van Volkswagen
- Volkswagen wil het automatiseringsniveau in de carrosserieproductie optrekken tot 89 % en in de eindassemblage tot 28 %
Siemens ondersteunt Volkswagen door de
voertuigfabriek in Zwickau uit te rusten voor de productie van elektrische
wagens. Het bedrijf leverde al producten en systemen voor de twee
productielijnen en hielp bij de ontwikkeling van een automatiseringsnorm voor
de veelzijdige massaproductie van verschillende modellen. “We willen het
automatiseringsniveau in onze productieprocessen verhogen en tegelijk de
complexiteit verminderen. We hebben ervoor gekozen om samen te werken met
Siemens, sinds jaar en dag onze partner en een van de meest toonaangevende
bedrijven in industriële automatisering en digitalisering, omdat Siemens op dit
gebied over de nodige toepassingsexpertise beschikt”, aldus Thomas Zembok, de
verantwoordelijke voor fabrieksautomatisering en digitale productie bij
Volkswagen AG.
MindSphere World Belgium, de Belgische tak van het
internationale initiatief rond het Internet of Things (IoT) platform MindSphere,
bestaat een jaar. Begin 2020 werden Nederland en Luxemburg toegevoegd aan het
netwerk waardoor MindSphere World Belgium omgedoopt wordt tot MindSphere World
BeNeLux. Hierdoor kunnen de twaalf Belgische bedrijven die deel uitmaken van
MindSphere World Belgium nog meer ervaringen en expertise uitwisselen en zo het
potentieel van IoT ten volle benutten.
- Begeleide “Acceptance Test” voor veiligheidsfuncties in de Sinamics
Startdrive engineering tool
- Extreem
gebruiksvriendelijk dankzij aanvaardingswizards
- Automatisch gegenereerd validatierapport
conform ISO en IEC standaarden ondersteunt documentatie
Met de Sinamics
Startdrive inbedrijfnamesoftware ondersteunt Siemens machinebouwers bij het
valideren van veiligheidsfuncties voor Sinamics frequentieomvormers door middel
van een begeleide aanvaardingstest. Met Sinamics Startdrive biedt Siemens een
tool aan voor de integratie van frequentiesturingen in het TIA Portal
engineering-framework. De geïntegreerde begeleide validatietest voor
veiligheidsfuncties is beschikbaar voor frequentieomvormers uit de Sinamics G-
en S-serie en voldoet aan EN ISO 13849-2 en IEC 62061.
-
Realtime analyses om dynamische werkplekken te creëren
-
Ontworpen om de productiviteit en operationele efficiëntie van
werknemers te verbeteren
-
Datagestuurde inzichten over het gebruik van ruimtes om vastgoedactiva
te optimaliseren
-
Aan het publiek voorgesteld op de Light & Building-vakbeurs,
Frankfurt a.M., Duitsland
Siemens Smart Infrastructure
ontwikkelde een smartbuilding-suite die bijdraagt tot efficiëntere en
flexibelere werkplekken waarin de mens centraal staat. De suite met
IoT-apparaten (Internet of Things), -applicaties en -diensten maakt van kantoren
een concurrentievoordeel voor bedrijven. Medewerkers krijgen meer
keuzemogelijkheden en controle op hun werkplek. Dat kan gaan van hun eigen
optimale temperatuurinstellingen en aangename verlichting tot gemakkelijk te
vinden beschikbare lokalen voor spontane vergaderingen. De suite bestaat uit
complementaire Siemens-technologieën waarmee gebouwbeheersystemen een intelligent
antwoord kunnen bieden op de input van gebruikers en milieugegevens. Vanaf nu
kunnen werkplekken zich aanpassen aan de behoeften van werknemers door realtime
analyses die voortdurend leren van de input van gebruikers en gedragspatronen
oppikken.
Tegelijkertijd geven krachtige
gegevensanalyses inzicht in de manier waarop de ruimtes worden gebruikt om
betere beslissingen te nemen over ruimteoptimalisatie en vastgoedbeheer.
- Snelle 1.000 Hz bemonsteringssnelheid en verwerkingstijd leveren
maximale nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Gebruiksvriendelijke integratie in Simatic automatiseringssystemen
- Ruime waaier aan toepassingen in de sectoren pharma, food &
beverage dranken, chemie en staal.
Siwarex WP351 is
de nieuwste oplossing van Siemens voor intelligente weegautomatisering. De
module is 20 millimeter breed en 65 millimeter hoog en is daarmee een van de
kleinste weegelektronica op de markt. De 1.000 Hz bemonsteringssnelheid en de
verwerkingstijd van het apparaat waarborgen, in combinatie met een reactietijd
van de digitale uitgangen van minder dan één milliseconde, een maximale
nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid. Deze mogelijkheden bieden, met name bij
controleweegschalen of hoogperformante vulmachines, een belangrijk voordeel
omdat de doseerapparaten zelfs bij zeer korte weegtijden optimaal worden
aangestuurd.
Op de beurs
Light+Building toont Siemens zijn visie om passieve gebouwen om te vormen
tot adaptieve, bijlerende omgevingen die intelligent interageren met hun gebruikers. Onder het motto ‘Building the future today’ zal het bedrijf tonen
welke innovaties dit mogelijk zullen maken. Het gaat hierbij om
cloudtechnologieën, digitale planning en gebouwautomatisering en -diensten die gebruikers centraal stellen. Nieuwe oplossingen voor slimme elektrische
infrastructuur die naadloos aansluit op het Internet of Things (IoT) zijn ook sleutelelementen in deze transformatie.