Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Persbericht18 januari 2022Smart InfrastructureZug
Energietransitie
in de bouwsector
Klimaatvriendelijke verwarming met waterstof
Klimaatonderzoekers en milieudeskundigen, maar ook
de samenleving en de politiek zijn het erover eens: de energietransitie is
cruciaal om de klimaatverandering en de bijbehorende opwarming van de aardse
atmosfeer te beperken. Daarnaast bestaat er een consensus over het feit dat de
klimaatverandering en de daaruit voortvloeiende stijging van de zeespiegel en
milieurampen worden veroorzaakt door menselijke activiteiten. Door fossiele
brandstoffen te verbranden voor industrie en mobiliteit, om gebouwen te verwarmen
en vooral om elektriciteit op te wekken, produceert de mens te veel schadelijke
koolstofdioxide.
Hernieuwbare energiebronnen, voornamelijk wind, waterkracht en
zonne-energie, kunnen worden gebruikt om elektriciteit op te wekken om de CO
2-uitstoot aanzienlijk te
verminderen en de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C, zoals bepaald
door het Klimaatakkoord van Parijs. Tegelijkertijd is het essentieel om het
absolute energieverbruik te verminderen, bijvoorbeeld door de efficiëntie van
energieverbruikers te verbeteren. In de bouwtechnologie kan tot 30 procent
energie bespaard worden, gewoon door verouderde verwarmingssystemen te
vervangen door gascondensatieketels met geavanceerde regeltechnologie. In
Europa is 60 procent van alle verwarmingsapparatuur verouderd.
Om gebouwen te verwarmen, maakt de sector gebruik van warmtepompen die
worden aangedreven door omgevingswarmte (ongeveer 75 procent) en elektriciteit
(25 procent). Maar het zal nog ettelijke jaren duren voor we overal kunnen overschakelen
op geavanceerde verwarmingssystemen en dat is ook niet altijd eenvoudig, vooral
in bestaande gebouwen. Daarnaast is er nog niet genoeg hernieuwbare
elektriciteit beschikbaar om alle gebouwen en de transport- en industriesector
volledig te elektrificeren. En last but not least moeten de
elektriciteitsnetten massaal worden uitgebreid om deze doelen te bereiken.
Tussentijdse opslag voor hernieuwbare energie
Op de vergadering van de G20-landen in oktober 2021
in Rome waren de deelnemers het erover eens dat we nog meer moeten doen om het
klimaat te beschermen. Door het toenemende gebruik van wind- en zonne-energie
om elektriciteit op te wekken, wordt het echter steeds moeilijker om de
elektriciteitsnetten in evenwicht te brengen tussen productie en verbruik.
Daarom is er nood aan energieopslag. Een mogelijkheid voor energieopslag is de
productie van waterstof. Een bepaalde hoeveelheid waterstof kan al in de
gasnetten worden geïnjecteerd en in verwarmingssystemen worden gebruikt in
combinatie met aardgas.
Uit een aantal diepgaande studies blijkt dat een waterstofgehalte van
10 procent in aardgas geen problemen zal veroorzaken voor consumenten. De
meeste apparatuur kan al 20 procent waterstof aan. Dit betekent dat de
overtollige elektriciteit op een klimaatneutrale manier kan worden gebruikt aan
de hand van elektrolyse-systemen om water te scheiden in zuurstof en waterstof.
Waterstof kan dan gebruikt worden via de bestaande gasinfrastructuur.
De eerste testinstallaties die op deze manier werken worden al
gebruikt. Momenteel wordt in de stad Wunsiedel in het Fichtelgebergte van
Beieren een baanbrekende fabriek gebouwd voor de productie van ‘groene’
waterstof. Met een capaciteit van 6 MW in de eerste uitbreidingsfase is dit een
van de grootste fabrieken in zijn soort, met een voorbeeldrol voor heel
Duitsland.
Dankzij het vermogen om veranderende mengverhoudingen te hanteren,
biedt het gebruik van waterstof om gebouwen te verwarmen een oplossing om de
elektriciteitsnetten in evenwicht te brengen. Tegelijkertijd is dit een steeds
klimaatvriendelijkere manier om gebruik te maken van bestaande faciliteiten die
werken op gas.
Het
enorme potentieel van waterstof
Volgens de ‘Hydrogen Roadmap’ van de Duitse
industriebond DVGW moet het mogelijk zijn om het aandeel waterstof in gasnetten
te verhogen tot 100 procent om een klimaatneutrale toekomst te realiseren. Maar
er is nood aan meer technische innovaties en fundamentele veranderingen in de
normalisatie om alle gastoestellen om te schakelen. Uiteraard zal waterstof op
korte termijn niet op grote schaal beschikbaar zijn om in het gasnet te worden
geïnjecteerd. Maar deze methode is veelbelovend omwille van de mogelijkheid tot
continue uitbreiding met behoud van de bestaande infrastructuur. Dit kan door
gebruik te maken van gastoestellen die ‘waterstofklaar’ zijn.
Om de energietransitie in de bouwsector succesvol uit
te voeren, is het essentieel om een strategie te volgen die openstaat voor alle
technologieën. Waterstof biedt een unieke kans om de verschillende sectoren te
verbinden omdat het kan ingezet worden zowel als energieopslagmedium als
energiedrager om gebouwen te verwarmen. Om zich hierop voor te bereiden is de
sector van de gasverwarmingstoestellen haar technologieën aan het aanpassen
voor het gebruik van waterstof.
Volg ons op Twitter
Siemens Smart Infrastructure (SI) geeft vorm aan de markt voor intelligente, aanpasbare infrastructuren voor vandaag en voor de toekomst. SI wil de kritieke uitdagingen van verstedelijking en klimaatverandering aanpakken door energiesystemen, gebouwen en industriële sectoren met elkaar te verbinden. Siemens Smart Infrastructure biedt klanten een omvattend end-to-end-portfolio uit één hand - met producten, systemen, oplossingen en diensten vanaf het punt van energieopwekking tot het punt van energieverbruik. Met een steeds sterker gedigitaliseerd ecosysteem helpt SI-klanten om succesvol te zijn en gemeenschappen om vooruitgang te boeken, en draagt hierdoor bij tot de vrijwaring van onze planeet. Het internationale hoofdkantoor van Siemens Smart Infrastructure is gevestigd in Zug, Zwitserland. Op 30 september 2021 had de onderneming wereldwijd zo’n 70.400 medewerkers in dienst.