Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Communiqué de presse10 February 2026Smart InfrastructureZoug, Suisse
La sécurité virtualisée Siemens pour les réseaux électriques réduit les coûts et permet d'économiser de l'espace dans les postes numériques

À mesure que l'électrification mondiale progresse et que la demande
énergétique augmente, l'infrastructure réseau existante subit une pression sans
précédent. Les fournisseurs d'énergie devraient doubler leur capacité de réseau
au cours de la prochaine décennie tout en modernisant les infrastructures
vieillissantes. Pour relever ces défis, les innovations technologiques,
l'automatisation et la standardisation sont essentielles. Siprotec V répond à
ces exigences : accélérer la transformation numérique tout en assurant la
résilience et la sécurité du réseau électrique pour l'avenir.
Évolutivité, simplification et sécurité sont tout ce dont vous avez besoin
Siprotec V brise la structure traditionnelle des logiciels de sécurité
et de contrôle ainsi que des dispositifs embarqués. Grâce à son approche
définie par logiciel, il permet de déployer virtuellement des applications de
sécurité et de contrôle au sein d'une sous-station — avec la prise en charge de
la centralisation de jusqu'à 60 dispositifs électroniques intelligents virtuels
(IED). Cette flexibilité permet aux services publics d'adapter efficacement
leurs architectures aux besoins changeants du réseau, tout en optimisant des
économies d'espace précieuses d'environ 45 %.
Grâce à la virtualisation, Siprotec V permet de tester entièrement
numériquement les installations de postes de transformation avant leur mise en
service. Cela simplifie le processus d'installation, accélère les tests et
minimise les erreurs. L'architecture logicielle modulaire de Siprotec V permet
une adaptation rapide aux exigences changeantes du système, sans limitations
matérielles. Cela permet un déploiement fluide des mises à jour logicielles,
des correctifs et des améliorations fonctionnelles.
Prise de décision durable et intelligente
La virtualisation
réduit le besoin de nombreux panneaux, de câbles en cuivre coûteux et
d'installations physiques coûteuses, y compris des tranchées de câbles. Cela
réduit les émissions de CO2 jusqu'à 50 % par sous-station, soutenant une
industrie énergétique plus durable. De plus, la virtualisation permet
d'économiser jusqu'à 25 % grâce à une réduction des dispositifs de sécurité et
de contrôle installés.
De plus, Siprotec V
permet d'héberger directement des applications d'IA avancées dans
l'environnement de la sous-station, permettant aux clients d'obtenir des
informations en temps réel, des analyses prédictives et de meilleures prises de
décision.
« Siprotec est un nom bien
établi sur le marché. Avec Siprotec V, nous portons cette expertise de
confiance à l'ère numérique — transformant des algorithmes de protection
éprouvés en une plateforme virtualisée puissante. Cette combinaison de réalité
fiable et de flexibilité numérique fait de Siemens le partenaire de choix pour
les clients souhaitant faire évoluer leur réseau sans compromis », a déclaré
Onyeche Tifase, vice-présidente de la gestion du cycle de vie produit chez
Siemens Smart Infrastructure.
Sûr et résilient
Siprotec V protège notre système énergétique et prend en compte les
normes et fonctionnalités de cybersécurité établies. Les principaux moteurs de
la sécurité des infrastructures sont les normes et les directives, telles
qu'énoncées dans le Livre blanc allemand de l'Association allemande de
l'énergie et de l'industrie de l'eau (Bundesverband der Energie- und
Wasserwirtschaft, BDEW) et la protection des infrastructures critiques de la
North American Electric Reliability Corporation (NERC CIP).
Siemens Smart Infrastructure (SI) façonne le marché des infrastructures intelligentes et adaptatives d'aujourd'hui et de demain. Il s'attaque aux défis pressants de l'urbanisation et du changement climatique en connectant les systèmes énergétiques, les bâtiments et les industries. SI fournit à ses clients une gamme complète de produits de bout en bout à partir d'une source unique - avec des produits, des systèmes, des solutions et des services depuis la production d'énergie jusqu'à la consommation. Avec un écosystème de plus en plus digitalisé, elle aide les clients à prospérer et les communautés à progresser tout en contribuant à la protection de la planète. Pour protéger ce parcours, nous favorisons une cybersécurité holistique afin de garantir des opérations sécurisées et fiables. Le siège mondial de Siemens Smart Infrastructure est situé à Zoug, en Suisse. Au 30 septembre 2024, l'entreprise comptait environ 78 500 employés dans le monde.
Siemens AG (Berlin et Munich) est une entreprise technologique de premier plan spécialisée dans l'industrie, les infrastructures, la mobilité et la santé. L'objectif de l'entreprise est de créer des technologies qui transforment le quotidien, pour tous. En combinant les mondes réel et numérique, Siemens permet à ses clients d'accélérer leurs transitions numérique et durable, rendant les usines plus efficaces, les villes plus agréables à vivre et les transports plus durables. Siemens détient également une participation majoritaire dans la société cotée en bourse Siemens Healthineers, un fournisseur de technologies médicales de premier plan qui fait figure de pionnier dans le domaine des soins de santé. Pour tout le monde. Partout. De manière durable.
Au cours de l'exercice 2024, qui s'est terminé le 30 septembre 2024, le groupe Siemens a réalisé un chiffre d'affaires de 75,9 milliards d'euros et un bénéfice net de 9,0 milliards d'euros. Au 30 septembre 2024, l'entreprise comptait environ 312.000 employés dans le monde sur une base continue. De plus amples informations sont disponibles sur : www.siemens.com.