Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release04. März 2026Siemens AG ÖsterreichWien
Siemens präsentiert verifizierte KI-gestützte Cybersecurity-Lösung für industrielles 5G mit Palo Alto Networks

Siemens und Palo Alto Networks bieten geprüfte Cybersecurity-Lösung für industrielles 5G
„Eine Pharmaproduktion hat andere Sicherheitsanforderungen als eine Automobilmontagelinie", sagt Michael Metzler, Vice President Horizontal Management Cybersecurity for Digital Industries bei Siemens. „Die verifizierte Lösung von Siemens mit Palo Alto Networks adressiert diese branchenspezifischen Anforderungen durch eine speziell entwickelte Architektur. Hersteller erhalten dadurch sichere 5G-Konnektivität, die auf ihre Betriebsabläufe zugeschnitten ist – ohne Kompromisse bei der Leistung."
„Palo Alto Networks und Siemens vernetzen nicht nur die Fabrikhalle – wir bauen das zentrale Nervensystem für die Zukunft der Industrie. Eine Zukunft, die intelligent, autonom und von Grund auf sicher ist", sagt Dharminder Debisarun, Smart Industries Cybersecurity Executive bei Palo Alto Networks.
Verifizierte Lösung liefert industrietaugliche Sicherheit
Datengetriebene Produktionssysteme benötigen drahtlose Konnektivität für unzählige Sensoren und mobile Assets. Das macht privates 5G zu einer unverzichtbaren Infrastruktur. Gleichzeitig können Cyberangriffe kostspielige Ausfallzeiten verursachen oder die Sicherheit von Mitarbeitern gefährden. Zusätzlich verlangen Regulierungen wie NIS2 Defense-in-Depth-Sicherheitsarchitekturen, die Industriestandards wie etwa IEC 62443 entsprechen. Standard-IT-Sicherheitslösungen können Leistungsengpässe verursachen oder adressieren OT-spezifische Bedrohungen in industriellen Umgebungen nicht ausreichend.
Die Zusammenarbeit zwischen Siemens und Palo Alto Networks adressiert diese Lücke. Palo Alto Networks hat seine NGFW-Technologie speziell für Siemens' private 5G-Infrastruktur optimiert. Siemens hat die Lösung in umfangreichen Tests über mehrere Einsatzszenarien hinweg verifiziert. Dieser Verifizierungsprozess bestätigt, dass die Lösung industrietaugliche Sicherheit liefert, ohne die niedrige Latenz und den hohen Durchsatz zu beeinträchtigen, die Echtzeit-Produktionssysteme erfordern – ein entscheidender Unterschied zu generischen IT-Sicherheitsansätzen.
Drei Sicherheitselemente
Die Lösung kombiniert drei Elemente für erweiterte Cybersecurity. Siemens hat die Lösung speziell für industrielle Umgebungen in seinem Digital Connectivity Lab in Erlangen getestet und verifiziert:
„Palo Alto Networks und Siemens vernetzen nicht nur die Fabrikhalle – wir bauen das zentrale Nervensystem für die Zukunft der Industrie. Eine Zukunft, die intelligent, autonom und von Grund auf sicher ist", sagt Dharminder Debisarun, Smart Industries Cybersecurity Executive bei Palo Alto Networks.
Verifizierte Lösung liefert industrietaugliche Sicherheit
Datengetriebene Produktionssysteme benötigen drahtlose Konnektivität für unzählige Sensoren und mobile Assets. Das macht privates 5G zu einer unverzichtbaren Infrastruktur. Gleichzeitig können Cyberangriffe kostspielige Ausfallzeiten verursachen oder die Sicherheit von Mitarbeitern gefährden. Zusätzlich verlangen Regulierungen wie NIS2 Defense-in-Depth-Sicherheitsarchitekturen, die Industriestandards wie etwa IEC 62443 entsprechen. Standard-IT-Sicherheitslösungen können Leistungsengpässe verursachen oder adressieren OT-spezifische Bedrohungen in industriellen Umgebungen nicht ausreichend.
Die Zusammenarbeit zwischen Siemens und Palo Alto Networks adressiert diese Lücke. Palo Alto Networks hat seine NGFW-Technologie speziell für Siemens' private 5G-Infrastruktur optimiert. Siemens hat die Lösung in umfangreichen Tests über mehrere Einsatzszenarien hinweg verifiziert. Dieser Verifizierungsprozess bestätigt, dass die Lösung industrietaugliche Sicherheit liefert, ohne die niedrige Latenz und den hohen Durchsatz zu beeinträchtigen, die Echtzeit-Produktionssysteme erfordern – ein entscheidender Unterschied zu generischen IT-Sicherheitsansätzen.
Drei Sicherheitselemente
Die Lösung kombiniert drei Elemente für erweiterte Cybersecurity. Siemens hat die Lösung speziell für industrielle Umgebungen in seinem Digital Connectivity Lab in Erlangen getestet und verifiziert:
- Siemens' private 5G-Infrastruktur bietet lokale, deterministische drahtlose Konnektivität für mobile und bewegliche Assets mit integrierten Sicherheitsfunktionen, die die Core-Network-Infrastruktur schützen. Die Lösung gewährleistet Datensouveränität und Kommunikation mit niedriger Latenz – unabhängig von Mobilfunknetzbetreibern.
- SINEC Security Monitor: Siemens-Software für passives, nicht-intrusives, kontinuierliches On-Premises-Sicherheitsmonitoring während der Produktion. Das System identifiziert Kommunikationsanomalien, nicht autorisierte Geräte oder potenzielle Bedrohungen, ohne den Produktionsbetrieb zu beeinträchtigen.
- Palo Alto Networks Firewall liefert Layer-7-Sicherheit und dedizierte OT-Protokollanalyse, die speziell für industrielle Umgebungen optimiert wurde. Anders als Standard-IT-Sicherheitslösungen bietet sie Deep Packet Inspection für OT-Protokolle und behält dabei die niedrige Latenz bei, die Echtzeit-Steuerungsanwendungen erfordern – jetzt auch in der drahtlosen Kommunikation über private 5G-Netzwerke. Dies umfasst Schutz vor Malware, Eindringversuchen und Datenexfiltration ohne die Leistungseinbußen, die für handelsübliche Sicherheitstools typisch sind.
Diese verifizierte Architektur erfüllt die IEC-62443-Anforderungen für die Sicherheit industrieller Automatisierungs- und Steuerungssysteme und erhält gleichzeitig die Leistungsmerkmale aufrecht, die für zeitkritische Produktionsanwendungen essenziell sind. Die Lösung ist ab sofort als Teil des Siemens-Xcelerator-Portfolios verfügbar.Weitere Informationen zu Siemens‘ Portfolio für industrielles 5G finden Sie unter: https://www.siemens.de/private-5g-netze
Siemens zählt in Österreich zu den führenden Technologieunternehmen des Landes. Insgesamt arbeiten für Siemens in Österreich rund 9.500 Menschen. Der Umsatz lag im Geschäftsjahr 2024 bei rund 3,3 Milliarden Euro. Siemens verbindet die physische und digitale Welt — mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu erzielen. Das Unternehmen setzt schwerpunktmäßig auf die Gebiete intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen, Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie. Automatisierungstechnologien, Software und Datenanalytik spielen in diesen Bereichen eine große Rolle. Mit all seinen Werken, weltweit tätigen Kompetenzzentren und regionaler Expertise in jedem Bundesland trägt Siemens Österreich nennenswert zur heimischen Wertschöpfung bei. Im abgelaufenen Geschäftsjahr betrug das Fremdeinkaufsvolumen von Siemens Österreich bei rund 6.900 Lieferanten – etwa 4.300 davon aus Österreich – über 1,1 Milliarden Euro. Siemens Österreich hat die Geschäftsverantwortung für den heimischen Markt sowie für weitere 25 Länder (Lead Country Austria). Weitere Informationen finden Sie unter: www.siemens.at.